Der Strom­spei­cher
Selbst erzeugten Solar­strom spei­chern.

Photo­vol­ta­ik­an­lagen werden im privaten Wohnbau immer mehr zum Stan­dard. 

Beson­ders effi­zient wird es, wenn sie zusätz­lich mit einem Ener­gie­spei­cher ausge­rüstet sind.

Außenansicht des flow Energiespeichers von Hager.

Der flow Ener­gie­spei­cher.
Das intel­li­gente Kraft­werk.

Eine PV-Anlage ist nicht nur klima­freund­lich, sondern macht seinen Besitzer, in einer immer elek­tri­scher werdenden Welt, auch zum unab­hän­gigen Strom-Selbst­ver­sorger. Das Ziel: den selbst erzeugten Strom auch selbst zu verbrau­chen.  

Mit dem flow Ener­gie­spei­cher können Sie die produ­zierte Energie Ihrer PV-Anlage spei­chern und dann nutzen, wenn Sie sie brau­chen. Dadurch erhöhen Sie den Eigen­ver­brauch Ihres selbst erzeugten PV-Stroms und den Autar­kie­grad Ihres Hauses.

Der Ener­gie­spei­cher von Hager ist ein Komplett­system aus Wech­sel­richter, Batte­rie­wandler und Batte­rie­mo­dulen, was für Sie einen enormen Platz­ge­winn bedeutet – alle Elemente sind aufein­ander abge­stimmt und in einem Gehäuse zusam­men­ge­führt. Ein System aus einer Hand!


Das spei­chert man gerne!

Mehr Unab­hän­gig­keit:

  • der Ener­gie­be­darf eines EFH kann mit Solar­strom und dem Spei­cher besser abge­deckt werden.
  • mehr Unab­hän­gig­keit von Ener­gie­ver­sor­gungs­un­ter­nehmen, stei­genden Strom­preisen und Solar-Peaks

Mehr Lang­le­big­keit: 

  • 10 Jahre Garantie auf 80% der Batte­rie­ka­pa­zität
  • 5 Jahre Garantie auf den Wech­sel­richter

Mehr Flexi­bi­lität:

  • Kann nach­ge­rüstet oder neu einge­baut werden
  • zwei Batte­rieg­rößen erhält­lich (5,8 kWh und 11,6 kWh)

Mehr Profi­ta­bi­lität:

  • eine förder­fä­hige Inves­ti­tion
  • Nutzung von Steu­er­vor­teilen
  • eine effek­tive Wert­stei­ge­rung Ihrer Immo­bilie
Der Energiespeicher und der Energiemanagement-Controller von Hager.

Der Wech­sel­richter
ist bereits inte­griert

Im Ener­gie­spei­cher von flow ist der Wech­sel­richter bereits inte­griert und sorgt für die Umwand­lung von Gleich- zu Wech­sel­strom. Damit haben Sie alles an Bord, was Sie benö­tigen, um Energie möglichst effi­zient und kosten­spa­rend zu nutzen. Weniger Umwand­lungs­ver­luste, mehr Autarkie, weniger Netz­bezug. So geht intel­li­gentes Strom­spei­chern heute!

Innenansicht des flow Energiespeichers von Hager.


Alles in einem
intel­li­genten System.

Ein Mann, der mit dem Handy seine Energiedaten über das Energiemanagementsystem flow abruft.

Manager für Ihren Verbrauch

Der Ener­gie­ma­nager sorgt dafür, dass Sie selbst erzeugte Energie auch zu maxi­malen Anteilen selbst nutzen. Er vergleicht zudem Tarife fürs Einspeisen ins öffent­liche Strom­netz und plant Spei­cher- und Lade­vor­gänge sogar entspre­chend der Wetter­vor­her­sage. So intel­li­gent geht Ener­gie­ma­nage­ment!

Ein Elektroauto hängt an einem Ladegerät, während es in einer Hauseinfahrt parkt

Lade­sta­tion für Ihr E-Auto

Tanken Sie den Strom für Ihr Elek­tro­fahr­zeug direkt aus Ihrem haus­ei­genen Ener­gie­spei­cher und Ihrer PV-Anlage. Die Lade­sta­tion witty flow (verfügbar ab Q3/2021) kommu­ni­ziert direkt mit dem Ener­gie­ma­nager und garan­tiert so eine kosten­güns­tige und sichere Ladung Ihres Elek­tro­fahr­zeuges.

Mit flow von Hager haben Sie das komplette Energiemanagement im Blick.

Strom­er­zeu­gung im Blick

Behalten Sie den Über­blick über die Strom­ge­ne­rie­rung, den Eigen­ver­brauch und alle Kosten – dank Ihres über­sicht­li­chen Dash­boards. Genutzt werden kann das Tool an jedem belie­bigen Endgerät: ob Computer, Laptop, Smart­phone oder Tablet. So bleiben Sie flexibel und jeder­zeit up to date.



Inter­esse geweckt?
Dann nehmen Sie jetzt Kontakt zu unserem Exper­ten­team auf.

1. Füllen Sie das Kontakt­for­mular aus.
2. Ein flow Experte plant mit Ihnen gemeinsam Ihre ener­gie­aut­arke Zukunft.
3. Ein zerti­fi­zierter Fach­partner setzt mit Ihnen ganz konkret das geplante Projekt um.