Lade­sta­tion witty solar:
Elek­tro­mo­bi­lität aus eigener Strom­er­zeu­gung

witty solar ist die intel­li­gente Lade­säule für Ihr E-Auto. Aus dem Zusam­men­spiel von Auto, Lade­sta­tion und Ener­gie­ma­nager ergibt sich der ideale Lade­strom, um das Auto mit so viel eigenem Strom wie möglich zu versorgen. Dafür müssen Sie sich um nichts kümmern – einfach Auto anschließen, fertig. 

Lächelnde Person steckt ein Elektroauto in eine wandmontierte Ladestation

Ihre Auto-Lade­säule
für zuhause

Mit der intel­li­genten e-Lade­sta­tion witty solar ist das Ener­gie­ma­nage­ment System flow komplett. Ihr selbst erzeugter Strom wird optimal verteilt, sodass Sie nie im Dunkeln sitzen und immer mobil sind. Greifen Ener­gie­ma­nager, Ener­gie­spei­cher und witty solar inein­ander, ergibt sich für Sie die ideale Elek­tri­fi­zie­rung Ihres Alltags – ganz auto­ma­tisch.


Elek­tro­auto mit Solar­strom laden
Mit witty solar den erzeugten Strom der PV-Anlage zum Laden des Elek­tro­autos nutzen.

02:24



E-Mobi­lität für Selbst­ver­sorger:
witty solar im Über­blick

Sicher in der Leis­tung:
Auf witty solar können Sie sich verlassen. Die E-Auto-Lade­sta­tion lädt leis­tungs­ori­en­tiert mit bis zu 22 kW und verfügt über einen Blackout-Schutz. witty solar bleibt bei bis zu drei Lade­sta­tionen mit der Steue­rung durch den flow Ener­gie­ma­nager zuver­lässig und leis­tungs­stark. 

Sicher in der Versor­gung:
Egal, wie Sie es gerade brau­chen: witty solar liefert Ihrem Elek­tro­auto den benö­tigten Strom, den es braucht. Sie haben die Wahl zwischen verschie­denen Lade-Modi wie zum Beispiel Boost-Laden, wenn es mal schnell gehen soll oder Über­schuss­laden mit auto­ma­ti­scher Phasen­um­schal­tung, wenn es beson­ders effi­zient sein soll.

mehr lesenschließen

Mehr Laden
ohne Mehr­auf­wand

Die Sonne scheint vom Himmel und Sie verbrau­chen weniger Strom als Ihre PV-Anlage erzeugt? Das sind ideale Voraus­set­zungen, um Ihr E-Auto drei­phasig ab 4,2 kW zu laden. Sind die Wetter­be­din­gungen ungünstig, erzeugt Ihre Solar­an­lage hingegen nicht genug Über­schuss, um Ihr E-Auto 3-phasig zu betanken. In diesem Fall müssten Sie auf Netz­strom zurück­greifen, um mobil zu bleiben. Mit witty solar ist das nicht nötig. Die Lade­sta­tion schaltet auto­ma­tisch auf 1-phasiges Laden um, sobald die Solar­an­lage zu wenig Über­schuss produ­ziert hat. Das Laden startet hier schon ab 1,4 kW. Das dauert länger, verwendet jedoch selbst erzeugten Strom und sorgt damit weiterhin für Unab­hän­gig­keit. Das Umschalten über­nimmt witty solar ganz auto­ma­tisch. 

Eine Familie, drei Autos:
kein Problem

Auch im gemein­samen Haus­halt möchten alle Bewohner Ihre Frei­heit genießen. witty solar sorgt dafür, dass jeder jeder­zeit in sein E-Auto steigen und losfahren kann. Über den flow Ener­gie­ma­nager können bis zu drei Lade­sta­tionen verwaltet werden. Schließen Sie einfach alle E-Autos an, der Ener­gie­ma­nager über­nimmt die Vertei­lung des Solar­stroms an die Fahr­zeuge. Je nach Gesamt­leis­tung lädt witty solar bis zu zwei Elek­tro­autos gleich­zeitig. Ist eines voll geladen, wird auto­ma­tisch das nächste betankt. 



"Einfach, günstig und vor allem auch schnell tanken können wir am besten zuhause. Die witty solar hat uns bei der Anschaf­fung unseres E-Autos echt über­zeugt."

Michael und Renate Wagner

Bauherren



witty solar + Ener­gie­ma­nager

Auch ohne Spei­cher die perfekte Lösung für E-Auto-Fahrer mit PV-Anlage.

witty solar und der flow Ener­gie­ma­nager sind ein einge­spieltes Team und können auch ohne flow Ener­gie­spei­cher Ihre Eigen­ver­brauchs­quote opti­mieren. Der Ener­gie­ma­nager verteilt die Strom­flüsse entspre­chend der Produk­ti­ons­leis­tung der PV-Anlage und so können Sie auch hier beson­ders effi­zient durch die auto­ma­ti­sche Phasen­um­schal­tung Ihr E-Auto betanken. Auch die weiteren Vorteile der witty solar stehen ihnen in vollem Funk­ti­ons­um­fang zur Verfü­gung, solange Ihre PV-Anlage genü­gend Über­schuss produ­ziert.


Noch nicht im flow
witty start

witty start ist die E-Auto-Lade­sta­tion für alle Nutzer ohne PV-Anlage. Wer in den Genuss der Elek­tro­mo­bi­lität kommen möchte, aber seinen Strom nicht selbst erzeugen kann, braucht eine effi­zi­ente Lösung, die mit Netz­strom arbeitet. Hager bietet dafür die witty start Lade­sta­tion an. Sie schafft einen komfor­ta­blen Einstieg in ein elek­tri­fi­ziertes Leben.



Alles in einem
intel­li­genten System

Strom­spei­cher für Ihre selbst­ge­won­nene Energie

Spei­chern Sie Ihren selbst erzeugten Solar­strom, den Sie nicht direkt verbrau­chen, in Ihrem Strom­spei­cher und nutzen Sie ihn für alle elek­tri­schen Geräte Ihres tägli­chen Bedarfs. Immer dann, wenn Sie ihn brau­chen. 

Werbliches Bild, das ein Smart-Home-System darstellt, mit einem modernen Haus und hervorgehobenen elektrischen Verbindungen auf der linken Seite und zwei Fachleute, die Daten auf einem Tablet rechts überprüfen

Manager für Ihren Verbrauch

Der Ener­gie­ma­nager sorgt dafür, dass Sie selbst erzeugte Energie auch zu maxi­malen Anteilen selbst nutzen. Er vergleicht zudem die Tarife fürs Einspeisen ins öffent­liche Strom­netz und plant Spei­cher- und Lade­vor­gänge sogar entspre­chend der Wetter­vor­her­sage. So intel­li­gent geht Ener­gie­ma­nage­ment?

Strom­er­zeu­gung im Blick

Behalten Sie den Über­blick über die Strom­ge­ne­rie­rung, den Eigen­ver­brauch und alle Kosten – dank Ihres über­sicht­li­chen Dash­boards. Genutzt werden kann das Tool an jedem belie­bigen Endgerät: ob Computer, Laptop, Smart­phone oder Tablet. So bleiben Sie flexibel und jeder­zeit up to date.