Smart Home Begriffe
einfach erklärt.
Aktor
Die Einheit, die Befehle (z. B. Auf / Ab, An / Aus, ...) in Aktionen umwandelt, nennt man Aktor. Eine smarte Leuchte, ein Heizkörperthermostat, der Motor der Markise… Sie alle haben einen Aktor. Seine Befehle bekommt er von dem ihm zugewiesenen Sensor (z. B. Rollladentaster, Lichtschalter, ...).
Anwesenheitssimulation
Mit einer Anwesenheitssimulation können Sie Licht, Fernseher, Soundsystem und andere an das Smart Home-System angeschlossene Geräte beliebig kombinieren und abspielen, sodass es von außen den Anschein erweckt, Sie seien zu Hause. Solche Szenarien sind ein effektiver Bestandteil Ihres Sicherheitskonzeptes.
Bus-System
Woher weiß die Jalousie, dass sie nach unten fahren soll? Über ein Bus-System. Es transportiert Informationen über eine dünne Zweidrahtleitung (Buskabel). In diesem Fall schickt der Dämmerungsschalter den Befehl „Runterfahren!“ per Bus an den Aktor des Jalousie-Motors. KNX ist zum Beispiel das Bus-System für den Smart Home-Bereich. Es wird von den meisten herstellenden Firmen verwendet und hat sich weltweit als Standard etabliert. Das heißt, alle Produkte dieser Firmen können miteinander kommunizieren. Sie sprechen die gleiche Sprache.
Datensicherheit
Wie sicher Ihre Daten im Smart Home sind, entscheiden Sie selbst. Und zwar mit der Wahl Ihrer Steuerung. Steuern Sie klassisch, mit Bewegungsmeldern oder Dämmerungssensoren zum Beispiel, werden Daten nur zwischen dem Sensor und dem Aktor ausgetauscht. Möchten Sie von zu Hause übers Tablet oder das Handy steuern, findet der Datenaustausch innerhalb Ihres WLAN statt und ist so sicher wie dieses. Erst wenn Sie Internetdienste mit einbinden oder von unterwegs steuern möchten, werden die notwendigen Daten über die IoT Schnittstelle mit den jeweiligen Dienstleistern ausgetauscht und unter Umständen für Hackerangriffe anfällig.
Dashboard
Das Dashboard ist die Benutzeroberfläche einer App oder eines smarten Produktes. Über diese Oberfläche können Sie zum Beispiel Ihr Smart Home steuern, Ihr Handy bedienen oder die Energieströme in Ihrem Haus beobachten. Das Dashboard kann individuell von Ihnen konfiguriert werden.
domovea
Die umfassende Smart Home-Steuerung domovea vernetzt alle KNX-basierten, intelligenten Geräte eines Hauses zu einem System, sodass sie miteinander kommunizieren können. Und sie verbindet Ihr intelligentes Zuhause sicher mit dem Internet der Dinge (IoT). Mit einer einzigen App können Sie Ihr Smart Home steuern und die Energieströme Ihres Hauses beobachten (Energiemonitoring). domovea gibt es in zwei Versionen: „basic“ für kleinere Wohnungen und Einfamilienhäuser und „expert“ für große Villen oder Anwendungen im Zweckbau.
easy
easy ist eine leistungsstarke, intelligente Gebäudesteuerung. Sie arbeitet auf Basis von KNX, ist absolut zukunftsfähig und jederzeit erweiterbar. Bedient wird easy über Tastsensoren, Bewegungsmelder, Raumtemperatur-Regler und andere smarte Sensoren. Auf diese Weise können Sie Heizung, Jalousien und Licht intelligent steuern. Wenn Sie easy mit domovea kombinieren, dann können Sie Ihr Smart Home auch sehr komfortabel über Tablet, Smartphone oder einen Sprachassistenten steuern. Außerdem kann domovea Ihr easy-gesteuertes Haus mit dem Internet der Dinge (IoT) verbinden und Ihnen so das ganze smarte Universum eröffnen!
EEBus
Was KNX für das intelligente Zuhause ist, ist EEBus für das Energiemanagement. Eine Sprache, auf der die verschiedenen Tools des Energiemanagement-Systems miteinander kommunizieren. EEBus hat sich in der Energietechnik als gemeinsame Sprache der meisten Hersteller durchgesetzt. Die Verwendung der gemeinsamen Sprache verhindert das Entstehen von Insellösungen, die nicht untereinander kompatibel sind.
Energie-Monitoring
Die Beobachtung der Energieströme in Ihrem Haus nennt man Energiemonitoring. Sie können zum Beispiel sehen, welcher Verbraucher gerade wie viel Strom benötigt, wie viel die Photovoltaik-Anlage produziert, wie der Ladezustand Ihres E-Mobils ist und wie viel Strom Sie ins öffentliche Netz einspeisen. In Echtzeit. Bequem auf Ihrem Tablet oder Smartphone. Vom Sofa aus.
IFTTT (If This Then That)
If this, then that (Wenn-das-dann-das). Wenn dies eintritt, dann folgt jene Aktion. Wenn Sie noch 50 m vom Haus entfernt sind, öffnet sich das Garagentor. Gesteuert über das Internet. So einfach ist das manchmal. Über den Internetdienst IFTTT können Sie Wenn-das-dann-das-Verknüpfungen auch selbst erstellen.
IoT (Internet of Things)
Das Internet of Things (IoT) verbindet über den domovea Server Ihre intelligenten Geräte mit dem Internet. Ziel ist es, Daten auszutauschen, um Prozesse zu automatisieren, z. B.: Der Wetterdienst sagt Regen voraus? Das Dachfenster schließt sich und die Außenbewässerung bleibt inaktiv.
IP-Kameras
IP-Kameras sind Netzwerkkameras. Sie senden Bilder in Form von digitalen Daten. Das hat den Vorteil, dass sie an verschiedenen Stellen bereitgestellt werden können. Wenn sie in Ihr Smart Home eingebunden sind, können Sie per IP-Kamera zum Beispiel auf Ihrem Handy sehen, wer bei Ihnen an der Tür klingelt.
KNX
KNX ist ein Bus-System, das Daten per Kabel und / oder per Funk transportiert. Über diesen Datentransfer kommunizieren intelligente Haushaltsgeräte mittels Sensoren und Aktoren untereinander. KNX hat sich als Standard für die intelligente Gebäudesteuerung etabliert. Weltweit arbeiten über 400 Firmen mit KNX. Das heißt, alle Smart Home-Komponenten dieser Hersteller können problemlos miteinander kommunizieren. Ein Smart Home auf KNX-Standard ist also absolut zukunftsfähig und jederzeit problemlos erweiterbar.
quicklink
Die kabellose Alternative: quicklink steuert Beleuchtung, Rollläden, Jalousien, Markisen und Garagentore über Funk. Per Fernbedienung, über Dämmerungssensoren, Bewegungsmelder, Zeitschaltuhren oder eingebunden in eine KNX-basierte Gebäudesteuerung mit domovea. Sie eignet sich besonders für Renovierung, Modernisierung oder wenn sich die Nutzung eines Raumes ändert.
Sensor
Ein Sensor misst einen Ist-Zustand (Tastenbedienung, Temperatur, Luftqualität, Zeit, Helligkeit …), übersetzt ihn elektronisch und meldet ihn an den zugewiesenen Aktor.
Smarte Steuerung
Smarte Abläufe funktionieren automatisch nach vorgegebenen Regeln. Wenn die Raumtemperatur unter eine definierte Gradzahl sinkt, wird die Heizung eingeschaltet. Ist die Zieltemperatur erreicht, schaltet sie sich wieder ab. Auch sehr komplexe Anwendungen können über Szenarien gesteuert werden.
Szenario
Ein Szenario ist das Verknüpfen von verschiedenen Einstellungen Ihres Intelligenten Zuhauses mit dem Ziel, sie per Fingertipp wieder abrufen zu können. Zum Beispiel „Kaminstimmung“: Die Stehleuchten in Ihrem Wohnzimmer auf 30% gedimmt, Esstischleuchte aus, Fensterbankleuchten auf 10%, Gartenbeleuchtung an, der Geschirrspüler schweigt und Sonos spielt Vivaldi. Mit domovea können Sie beliebig viele Szenarien kreieren und wieder abrufen.
Technikzentrale
In der Technikzentrale laufen alle Leitungen zusammen: Hier kommen die Leitungen der Energieversorger an und auch die Energie, die Ihre Photovoltaik-Anlage produziert. Hier sitzen die Mess- und Steuermodule. Und von hier werden Energie und Daten verteilt und dort bereitgestellt, wo sie benötigt werden. Die Technikzentrale ist das Herz Ihres Hauses.
Trigger
Den Auslöser für eine Aktion nennt man Trigger. Zum Beispiel: Der Sensor stellt fest, dass der CO2-Gehalt in der Luft den festgelegten Höchstwert erreicht hat. Dann schaltet sich die Lüftung ein (Aktor). Der Trigger ist also der Auslöser für eine definierte Aktion. In diesem Fall ist der Trigger der festgelegte Höchstwert an CO2. Zwischen Sensor und Aktor besteht eine „Wenn-das-dann-das-Verbindung“. Im Smart Home heißt das „If-This-Then-That“ (IFTTT).