"Ich bin unabhängig von steigenden Stromkosten"
Mark Schmeer, Bauherr
Werden Sie unabhängig von steigenden Energiepreisen und setzen Sie langfristig auf eine nachhaltige Energieversorgung mit dem flow Stromspeicher und Ihrer eigenen PV-Anlage.
Die PV-Anlage auf dem eigenen Dach bringt vor allem dann einen finanziellen Vorteil, wenn Sie selbst erzeugte Energie auch selbst verbrauchen und möglichst wenig bis gar keinen Strom aus dem öffentlichen Netz beziehen müssen. Mit dem flow Energiespeicher speichern Sie diese Energie, um sie dann zu nutzen, wenn Sie sie brauchen, auch wenn Ihre PV-Anlage gerade nicht produziert.
Der Energiespeicher von Hager ist ein Komplettsystem aus Wechselrichter, Batteriewandler und Batteriemodulen. So bekommen Sie noch mehr flow-Effizienz und profitieren von der hohen Qualität eines Systems aus einer Hand und Made in Germany.
Der Energiespeicher wurde mit dem German Design Award 2023 ausgezeichnet. Er überzeugt nicht nur durch seine Leistung, sondern auch durch seine kompakte Bauweise und sein modernes, funktionelles Design.
Der Netzstrom ist ausgefallen? Mit flow ist das kein Problem, denn der Energiespeicher stellt 100 % Ersatzstrom bereit, um den Stromausfall zu überbrücken. Der 3-phasige Notstrom steht an allen Steckdosen im Haus bereit und kann ganz normal wie die reguläre Energie aus der PV-Anlage genutzt werden. Alle Geräte im Dauerbetrieb werden zuverlässig mit Energie beliefert – ohne Verlängerungskabel oder Versorgungslücke.
flow ist ein komplettes Energiemanagement System Made in Germany und aus einer Hand. Stromspeicher, e-Ladestation für Ihre E-Mobilität, Hausverbraucher und Wärmepumpe bleiben mit flow in einem effizienten Energiefluss. Der integrierte Energiemanager sorgt für einen höchstmöglichen Eigenverbrauch des selbst erzeugten Stroms von der eigenen PV-Anlage über den intelligenten Solarstromspeicher. flow ist die perfekte Wahl für jeden, der das Beste aus seiner privaten Stromerzeugung herausholen will.
Damit dies gelingt, ist in das Energiemanagement System ein intelligenter Energiespeicher integriert. Das Laden und Entladen des Stromspeichers erfolgt nicht wahllos, sondern gut durchdacht. flow analysiert die Energienutzungsgewohnheiten des Haushalts und gleicht dieses Verhalten u. a. mit der aktuellen Wettervorhersage ab. Das System schätzt ab, ob die PV-Anlage in Abhängigkeit des Wetters genug Strom liefern kann oder ob der Energiespeicher einspringen muss, um die Nutzungsgewohnheiten nicht zu stören. An Tagen mit wenig Sonne und geringer Ladeleistung gleicht das System die Energiepreise der öffentlichen Versorger ab und stellt einen Energiemix zu den möglichst günstigsten Konditionen zusammen. flow übernimmt die Speicher-, Lade- und Verbrauchsplanung und bringt alles vorausschauend in Einklang. Dafür müssen Sie nichts tun, außer im flow zu bleiben.
flow ist ständig in Verbindung mit den intelligenten Haushaltsgeräten im Haus. Auch die witty solar Ladestation ist in ständiger Kommunikation mit dem System, sodass das E-Auto so effizient wie möglich geladen wird. Die SG-Ready-Schnittstelle erlaubt außer-dem die Integration einer Wärmepumpe in das System. Elektromobilität und Heizen werden mit flow beinahe kostenlos!
Die intelligente Steuerung der Energieflüsse durch flow übernimmt der Energiemanager. Er steuert den Eigenverbrauch zu Ihren Gunsten und speichert alle Verbrauchsdaten, damit Sie sie übersichtlich aufbereitet in der Smart-Home-Lösung domovea* einsehen und analysieren können. Hieraus können Sie Erweiterungen und Veränderungen am System prüfen, nachvollziehen und auswerten. Sie haben jederzeit den Über-blick über Ihr eigenes Energienetzwerk.
Werden Sie Stromproduzent, Energiemanager und Stromverbraucher in einem! flow unterstützt Sie dabei und bietet Ihnen alle Komponenten, die Sie für eine effiziente und unabhängige Stromversorgung brauchen.
Die Anschaffung eines Solarstromspeichers ist eine sinnvolle Zukunftsinvestition, die sich dank stattlicher Förderung gleich doppelt lohnt:
Auf der einen Seite erhöht der stationäre Speicher den Energieverbrauch der selbst produzierten Solarenergie und garantiert langfristig stabile Stromkosten. Während die Besitzer einer Solaranlage anfangs den überschüssigen Strom für eine interessante Vergütung ins öffentliche Stromnetz einspeisten, ist es heute ratsam, möglichst viel Strom selbst zu verbrauchen. Warum?
Die Vergütung der Einspeisung fällt heutzutage niedriger aus als der Strompreis für zugekauften Strom. Es ist also günstiger, den Eigenverbrauch zu erhöhen und den Strom-Zukauf zu reduzieren.
Darüber hinaus profitieren die Stromspeicher für erneuerbare Energien von einer attraktiven staatlichen Unterstützung. Die Förderung für Solarstromspeicher ist allerdings je nach Bundesland unterschiedlich und unterliegt verschiedenen Voraussetzungen. Neben den Programmen von Bund und Ländern wird die Stromspeicherung auch dank kommunaler Förderung günstiger. den Energieverbrauch der selbst produzierten Solarenergie und garantiert langfristig stabile Stromkosten. Während die Besitzer einer Solaranlage anfangs den überschüssigen Strom für eine interessante Vergütung ins öffentliche Stromnetz einspeisten, ist es heute ratsam, möglichst viel Strom selbst zu verbrauchen. Warum?
Erneuerbare Energien als Hauptenergiequelle zu nutzen, ist das angestrebte Ziel vieler europäischer Regierungen. In Deutschland sollen – laut EEG-Gesetz – bis zum Jahr 2025 bis 45 Prozent des verbrauchten Stroms aus nachhaltigen Energieträgern stammen. In den letzten Jahren stieg der Anteil der Stromerzeugung durch Sonnen- und Windenergie am Strommix stark an, sodass „saubere“ Energien mittlerweile mehr als die Hälfte der gesamten Stromerzeugung decken.
Aufgrund der starken Wetter- und Witterungsabhängigkeit der regenerativen Energieträger – besonders bei Wind- und Sonnenenergie – ist die Speicherung dier Energieformen in elektrischen Batterien von großer Bedeutung. Nur wenn wir zeitlich unabhängig auf die „grüne“ Energie zurückgreifen können, erzielen wir eine wahre Energiewende – mit dem Vorteil wetterunabhängig zu sein! Aus diesem Grund wird bundesweit die Entwicklung von Speichertechnologien mit hoher Speicherkapazität vorangetrieben.
Ein weiterer Vorteil von Stromspeichern ist die Abfederung von Schwankungen bei Angebot und Nachfrage von Strom und Wärme. Eine Stabilisierung des öffentlichen Stromnetzes führt zu hoher Zuverlässigkeit der Energieversorgung und schützt vor Stromausfällen. Derzeit erfüllen kurzzeitige Speichersysteme wie Schwungrad-Energiespeicher oder langzeitige Leistungsreserven wie Pumpspeicherkraftwerke diese Aufgabe.
Im täglichen Gebrauch kennen wir Speicher für weitere Energieformen, wie beispielsweise elektrische Batterien, die Energie in Form von Elektrizität speichern. Doch auch andere elektrochemische Speicher wie die Autobatterie auf Basis von Bleisäure oder Lithiumionen-Akkus in Laptops und Smartphones sind bewährte Speichersysteme. Allerdings stoßen auch diese Techniken schnell an Grenzen von Volumen und Gewicht, sobald sehr viel Strom benötigt wird. Besonders deutlich zeigen sich die Beschränkungen von Größe und Kosten an Batterien für Elektrofahrzeuge.
Mit der Energiewende und dem rasanten Ausbau von Photovoltaik-Anlagen im privaten Bereich gewinnen Solarstromspeicher an Relevanz. Als sinnvolle Ergänzung zur PV-Anlage wird die überschüssige, erzeugte Sonnenenergie im Speicher zwischengelagert und kann flexibel verbraucht werden. Energiespeicher wie flow sind kleiner als ein Kühlschrank und finden überall einen geeigneten Platz. Darüber hinaus beinhaltet flow ein intelligentes Energiemanagement, das den Eigenverbrauch optimiert. Mit den innovativen Lösungen von Hager können Sie selbst Ihr Elektroauto viel günstiger über Ihre selbst produzierte Solarenergie laden.
Der Trend der zukünftigen Energieversorgung geht immer mehr zu dezentralen Energiesystemen. Mit der Energiewende werden Sektor-Kopplungen angestrebt. Das heißt, dass Anwendungen aus den Bereichen Strom, Wärme und Verkehr (Mobilität) miteinander vernetzt werden. Erneuerbarer Strom soll genutzt werden, um Gas, Wärme und flüssigen Kraftstoff zu erzeugen. Diese sogenannten Power-to-X Technologien bieten bereits innovative Lösungsansätze. Sicher ist, dass Energiespeicher für den weiteren Fortschritt eine Schlüsselkomponente bilden, für die es weiterhin Förderungen geben wird.
Die Sektor-Kopplung kann auch in den eigenen vier Wänden erreicht werden: Der überschüssige, gespeicherte Strom der Solaranlage kann beispielsweise für die Wärmeerzeugung am Abend oder das Laden des Elektroautos während der Nachtstunden genutzt werden. Das zeigt, dass die Funktionen eines Batteriespeichers über das reine Speichern von Strom hinausgehen müssen. Intelligente Software zur Vernetzung aller Komponenten und zur Steuerung des Energiemanagements ist nötig, um maximale Effizienz zu minimalen Kosten zu erreichen. Eine smarte Schaltzentrale kann unter anderem eine optimale Ladeplanung des Solarspeichers unter Berücksichtigung der Wettervorhersage organisieren, wodurch die Stromrechnung günstiger ausfällt.
Für den Heimbedarf ist daher das zuverlässige Komplettsystem von Hager der perfekte, zukünftige Speicher für erneuerbare Energien. Das Speichersystem flow ist nicht nur platzsparend und praktisch, sondern macht Sie auch autark! Sie nutzen vermehrt die elektrische Energie Ihrer Solaranlage und vermeiden damit den Zukauf von teurem Netzstrom. Mit dem Speichersystem flow sichern Sie Ihre Klimaneutralität.
Andere Themen im gleichen Themenbereich
PV-Anlage mit Speicher lohnt sich!
Die passende Förderung für Elektroautos
Die richtige Förderung für den richtigen Stromspeicher
Ladestation witty solar Elektroautos mit Solarstromüberschuss laden
Wie man ein Elektroauto zu Hause auflädt
Quellen:
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
Photovoltaik-Förderung, Finanztip Verbraucherinformation
Power-to-X-Technologien, Informationsdienst Wissenschaft
Warum ist die Speicherung erneuerbarer Energie (EE) heutzutage wichtig?
Es gibt reichlich Energie aus Wind und Sonne – warum sie speichern? Lesen Sie hier mehr über die maßgebliche Bedeutung der grünen Energiespeicherung.
Wie speichert man elektrische Energie?
Ob zur Wärmeerzeugung oder für Batterien in elektrischen Geräten – Mehr zu verschiedenen Arten und zum Nutzen von Energiespeicherung erfahren Sie hier.
Was sind die Herausforderungen bei der Speicherung von Solarenergie?
Energieform, Speicherart, Speicherzeitpunkt und intelligente Vernetzung – Hier erfahren Sie mehr über die Herausforderungen bei der Solarenergiespeicherung.
Was sind die verschiedenen Stromspeichertechnologien?
Wie wird der erzeugte Strom zwischengespeichert, wenn wir ihn gerade nicht verbrauchen? Lesen Sie hier mehr über die verschiedenen Speichertechnologien.
Warum speichern wir Energie?
Von einer grünen Energieversorgung über Kosteneinsparungen bis hin zum Klimaschutz – Erfahren Sie hier, warum die Energiespeicherung so wichtig ist.
Welche Arten der Stromspeicherung für Photovoltaik gibt es?
Solarenergie steht endlos zur Verfügung – doch nur, wenn wir sie speichern. Erfahren Sie hier mehr über die verschiedenen Speicherarten für Photovoltaik.
Welche Lösungen für Energiespeicherung gibt es?
Von konventionellen bis zu modernen Speichertechnologien, die noch in den Kinderschuhen stecken – Erfahren Sie mehr über Lösungen zur Energiespeicherung.
Wie funktioniert Energiespeicherung?
Batterien, elektrische Speichersysteme oder Umwandlung kinetischer Energie? Wie die Speicherung von Energie funktioniert erfahren Sie hier!
Wie können Unternehmen mit Hilfe von Batteriespeichern ihre Energiekosten senken?
Welche Vorteile bietet ein Batteriespeicher im Unternehmen? Von Energiekostensenkung über Lastspitzenkappung bis zur Gewinnerzielung – hier erfahren Sie mehr.
Wozu dient ein Solarstromspeicher?
Wie kann die Stromrechnung minimiert werden und gleichzeitig dem Klima geholfen werden? Solarstromspeicher machen es möglich! Lesen Sie hier mehr.
Wie speichert man erneuerbare Energiequellen?
Nachhaltige Energien haben ein unerschöpfliches Potential – doch wie speichern wir es? Lesen Sie mehr über konventionelle und moderne Speichertechnologien.
Wie speichert man Photovoltaik-Strom?
Photovoltaik-Strom kann endlos erzeugt werden – Doch wie speichert man ihn? Mehr über die neusten Technologien zur Solarstrom-Speicherung erfahren Sie hier.
Wie speichert man überschüssige Energie?
Keine Energie soll verloren gehen: Welche modernen und konventionellen Methoden gibt es zur Speicherung von überschüssiger Energie und wie ist ihr Einsatz?
Wie viel kostet ein Stromspeicher?
Wie teuer ist es, wenn Sie Ihre selbst erzeugte Energie auch selbst verbrauchen möchten? Erfahren Sie mehr über Stromspeicherkosten und ihre Wirtschaftlichkeit.