Türkom­mu­ni­ka­tion.
Mehr als eine Klin­gel­an­lage.

Sie empfängt Ihre Besu­cher noch bevor Sie an der Haustür sind, erleich­tert Ihren Alltag und ist ein wesent­li­cher Bestand­teil Ihres Sicher­heits­kon­zeptes.

Person benutzt ein modernes Zugangskontrollsystem neben einem Aufzug, während eine andere Person vorbeigeht

Wie Sie sich für Ihre passende Türsprech­an­lage entscheiden ...

Was können Sie von einer Türsprech­an­lage erwarten?

Die geeig­nete Türkom­mu­ni­ka­tion erhöht Ihren Wohn­kom­fort, ist ein fester Bestand­teil Ihres Sicher­heits­kon­zeptes und erleich­tert Ihnen merk­lich den Alltag.

Eine Frau öffnet die Tür über die Innenstation der Türkommunikationsanlage ELCOM.TOUCH.

Aus welchen Kompo­nenten besteht eine Türsprech­an­lage?

Außen­sta­tionen mit oder ohne Kamera sowie Audio- und Video-Innen­sta­tionen.

Eine Mutter mit Kind stehen vor einer Haustür.

Welche Möglich­keiten der Türkom­mu­ni­ka­tion gibt es?

Von der klas­si­schen Gegen­sprech­an­lage bis zur indi­vi­dua­li­sierten Video-Außen­sta­tion gibt es eine Fülle von Möglich­keiten.


Außen­sta­tion
Elcom one

Die Türsprech­an­lage ist die Visi­ten­karte Ihres Hauses.

Elcom one ist der klas­si­sche und zeit­lose Desi­gn­rahmen aus mattem Edel­stahl. Als Aufputz- oder Unter­putz-Modell lässt sich die Türsprech­an­lage nahtlos in Ihren Eingangs­be­reich inte­grieren. Die Elcom one exclu­sive lässt sich weiter auf Ihre Bedürf­nisse zuschneiden: Öffnen per Finger­print, Inte­gra­tion Ihrer beleuch­teten Haus­nummer, Gravur Ihres Namens, unter­schied­liche Formate, verschie­dene Metalle und Ober­flä­chen, Aufputz- oder Unter­putz-Modelle… Alles ist möglich!


Maxi­male Flexi­bi­lität dank
kompa­ti­bler Technik

Elcom arbeitet mit der 2Draht Technik. Und zwar vom Einsteiger-Set bis zur fern­be­dien­baren Video­an­lage. Das bedeutet, dass Sie Ihre vorhan­dene Anlage jeder­zeit aufrüsten und erwei­tern können, ohne neu verka­beln zu müssen. 
Und: Sie können Außen- und Innen­sta­tionen frei mitein­ander kombi­nieren.

Höchste Ästhetik dank
kompa­ti­blem Design

In einem gelun­genen Inte­rieur bleibt nichts dem Zufall über­lassen. Auch nicht die Form der Innen­sta­tion der Türsprech­an­lage. Elcom Innen­sta­tionen harmo­nieren perfekt mit Schal­tern von Berker. Sie sind in Form, Farbe und Mate­rial optimal aufein­ander abge­stimmt und für Instal­la­tionen geeignet mit einem hohem Anspruch an Design und Wirkung.

ELCOM.TOUCH Türkommunikation in antrazit mit Berker Q1 Schalter.

Indi­vi­du­elle
Lösungen

Ihre Wunsch-Türsprech­an­lage gehört bei uns zum Stan­dard. Auf der Grund­lage des Designs von Elcom one fertigen wir jedes gewünschte Format aus verschie­denen Metallen mit unter­schied­lichsten Ober­flä­chen. In diese Ober­fläche können wir eine ganze Band­breite an Technik inte­grieren – vom Klin­gel­taster über Zahlen­felder bis hin zum Finger­print-Modul.

 

Hauseingang mit einer Klingelanlage von ELCOM.

Häufige Fragen zu
Türsprech­an­lagen, Türkom­mu­ni­ka­tion Elcom

  • Welche Zugangs­mög­lich­keiten gibt es ohne Schlüssel?

    Elcom one und Elcom modesta gibt es auch mit Finger­print­leser oder Zahlen-Tastatur.

  • Wie schütze ich meine Außen­an­lage vor Dieb­stahl?

    ELCOM.ONE ist schrau­benlos unter Putz montiert. Ohne Spezi­al­werk­zeug kann man sie nicht entfernen.

  • Was passiert, wenn es im Winter kalt ist? Beschlägt dann die Kamera?

    Nein. Bei allen Elcom-Kameras ist eine Kame­ra­hei­zung inte­griert, die das Beschlagen der Linse verhin­dert.

  • Wo kann ich eine Elcom Türsprech­an­lage kaufen?

    Unsere Türsprech­an­lagen werden durch den Elek­tro­hand­werker instal­liert. Er berät Sie umfas­send und findet mit Ihnen gemeinsam die opti­male Türkom­mu­ni­ka­tions-Lösung für Ihr Haus. Spre­chen Sie dazu gerne Ihren Elek­tro­tech­niker vor Ort an.