Sonnenenergie - eine nachhaltige Lösung?
Wie kann man die Umwelt respektieren und dennoch den anhaltenden Energiebedarf decken? Die Antwort für eine nachhaltige Stromerzeugung steckt in der Nutzung der natürlichen Energieströme, wie beispielsweise der Solarenergie. Nun stellt sich die Frage, wie man diese Reserve am besten ausschöpft, um den höchsten Effekt zu erzielen.
In Deutschland erlebt die Verwendung solarer Energie stetigen Zuwachs, da sie nicht nur unerschöpflich, sondern auch umweltfreundlicher und sauberer ist als Energie fossiler Brennstoffe. Zwar ist die Sonnenenergie noch weit davon entfernt, unsere erste Stromquelle zu sein, dennoch beträgt ihr Anteil am deutschen Bruttostromverbrauch bereits gute 8 %. Gefördert wird ihre Nutzung durch das EEG, das Erneuerbare-Energien-Gesetz.

Strom aus Sonnenlicht –
Wie funktionieren die Solartechnologien?
Die technisch nutzbare Energie der Sonne steht uns erst nach einem Umwandlungsprozess zur Verfügung. Je nachdem, ob Strom oder Wärme produziert wird, handelt es sich bei den Solartechnologien um Photovoltaik oder Solarthermie.
Bei der Photovoltaik – im Volksmund Solaranlagen genannt – wird die Sonnenstrahlung über Solarzellen auf Basis von Silizium direkt in elektrische Energie umgewandelt. Genauer gesagt, erzeugen die im Sonnenlicht enthaltenen Photonen freie negativ geladene Elektronen in der Photovoltaikanlage. Anschließend geben bestimmte Stoffe im Solarpanel positiv geladene Protonen ab, wodurch eine elektrische Spannung entsteht. Diese kann entweder direkt genutzt, in das Stromnetz eingespeist oder in einer Batterie gespeichert werden. Lesen Sie hier mehr über Stromspeicher.
Bei der Solarthermie wird die Sonnenwärme eingefangen und über ein Wärmeträgermedium in einen Wärmespeicher geleitet. Je größer die Oberfläche der Solarkollektoren, desto größer der Effekt. Anschließend kann die gewonnene Wärme für Warmwasser- oder Heizwärmebedarf genutzt werden.
Solarthermische Kraftwerke wandeln die Sonnenstrahlen nicht direkt in elektrischen Strom um, sondern fangen zunächst die Wärme mittels Sonnenkollektoren ein. Im Kraftwerk dient die Wärme der Dampferzeugung für den Betrieb einer Dampfturbine, die wiederum einen Generator zur Stromproduktion antreibt.
Hier geht's zu unserem Stromspeicher
Die intelligente Batterie.
Tipps für Neubauten
Bei Neubauten müssen laut Gebäudeenergiegesetz für die Wärmeversorgung anteilig regenerative Energien eingesetzt werden. Je nach Größe des Gebäudes bieten sich verschiedene Lösungen von Photovoltaikanlagen für große Projekte bis Solar Home Systems an. Letzteres ist eine vereinfachte Anlage mit 50-130 Wp für die Lichtversorgung kleinerer Hütten, zur Handyladung oder um einen kleinen Fernseher zu betreiben.
Für alle, die bei Ihrer Energieversorgung besonders autark und nachhaltig sein wollen, bietet das flow Energiemanagement System von Hager eine gute Option. Mit flow können Sie Strom, den Sie mit einer PV-Anlage erzeugen, selbst speichern und managen. Wir beraten Sie gerne!
Quellen:
EEG Gesetz, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
Gebäudeenergiegesetz, Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat