Die passende Förderung
für Elektroautos
Dank der anhaltenden Forschung an Speichertechnologien und Stromspeichern für erneuerbare Energien wird auch die Elektromobilität zu einem immer wichtigeren Thema. Unter diesem Begriff werden unterschiedliche Antriebsarten elektrischer oder teilelektrischer Herkunft – beispielsweise Plug-in Hybrid-Fahrzeuge – zusammengefasst.
An erster Stelle stehen die Elektroautos, von denen mittlerweile fast eine Million in Deutschland zugelassen sind.
Doch der Umstieg auf ein Elektroauto kann ohne Förderung teuer werden, denn der Kaufpreis ist vergleichsweise hoch. Aus diesem Grund unterstützt der Staat die Anschaffung mit öffentlichen Förderungen. Hier finden Sie einen Überblick der verschiedenen Förderungen für Elektroautos.
Welche Förderungen gibt es
für neue Elektroautos?
Die staatlichen Zuschüsse dienen der Verbreitung von Elektrofahrzeugen. Die Kaufprämie – auch als Umweltboni bezeichnet – beträgt bei einer Erstzulassung für reine Elektrowagen bis zu 9000 Euro. Plug-in Hybride, die also auch noch einen Verbrennungsmotor besitzen, werden bis zu 6750 Euro gefördert. Einige Einschränkungen sind zu beachten: Sie sind nur förderfähig, wenn sie höchstens 50 Gramm CO₂ pro Kilometer ausstoßen und eine elektrische Mobilität mit einer Mindestreichweite von 40 Kilometern vorweisen können.
Hier geht's zum flow Stromspeicher
Die intelligente Batterie.
Im Rahmen des Konjunkturprogramms wegen der Corona-Krise wurde der Bundesanteil der sogenannten Innovationsprämie verdoppelt. Außerdem wurde beschlossen, die Prämie bis Ende 2025 zu verlängern. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der BAFA.
Die Klimaschutzoffensive ist ein Förderprodukt der KfW, das bei klima- und umweltfreundlichen Aktivitäten in Anspruch genommen werden kann. Die Förderung enthält einen direkten Klimazuschuss von bis zu 3 Prozent und einen Kredit bis zu einem Betrag von 25 Mio. Euro. So können beispielsweise private Wallboxen finanziell unterstützt werden.
Neben der Finanzstütze vom Bund, bezuschusst jedes Land sowie einige Kommunen und Städte zusätzlich den Ausbau der Ladeinfrastruktur – sie sind die Grundlage für eine Wende zum mobilen, elektrischen Verkehr.

Welche Förderungen gibt es
für gebrauchte Elektroautos?
Der Kauf junger, gebrauchter Elektro- und Hybridautos wird ebenfalls vom Staat unterstützt, unter der Voraussetzung, dass die Erstzulassung nach dem 4. November 2019 erfolgt ist. Bei einer Zweitzulassung nach 3. Juni 2020 gelten Fördersätze nach Nettolistenpreis bis maximal 65.000 Euro.
Seit Ende 2020 ist es außerdem möglich, Doppelförderungen zu beanspruchen. So können beispielsweise das Sofortprogramm „Saubere Luft“ vom BMU oder die Förderrichtlinie Elektromobilität BMVI sowie kommunale Prämien einfach kombiniert werden.
Neben diesen Förderungen gibt es außerdem einen Steuervorteil für E-Autos: Für Fahrzeuge, die bis 2025 zugelassen werden, brauchen zehn Jahre lang keine KFZ- Steuer bezahlt werden.
Quellen:
Verlängerung der Innovationsprämie für E-Autos, Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
Klimaschutzoffensive KfW, KfW
Kaufprämie für Elektroautos erhöht, Bundesregierung
Sofortprogramm „Saubere Luft", Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
Förderrichtlinie Elektromobilität, Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur