Smarte
Elektroinstallation
im Einfamilienhaus
Was ist bei der Planung zu beachten?
Eine moderne Elektroinstallation im Einfamilienhaus (EFH) muss heute hohe Ansprüche erfüllen: Nachhaltigkeit und Energieeffizienz sind große Themen und auch die Hausautomation gewinnt weiter an Bedeutung.
Bei der Elektroplanung für das smarte und energieeffiziente Einfamilienhaus kommt es unter anderem darauf an, welche Schwerpunkte für die späteren Bewohner wichtig sind. Schließlich wirkt sich dies auch auf die Kosten für die Elektroinstallation aus. Die kompatiblen Produkte von Hager bieten dabei maßgeschneiderte, individuelle und zukunftsfähige Lösungen für ein intelligentes Zuhause.
Alle Elemente
aus einer Hand
Von der Technikzentrale bis zum Lichtschalter liefert Hager alle relevanten Elemente, die es für eine moderne Elektroinstallation und ein smartes Zuhause braucht:
- Zählerschränke und Unterverteilungen
- Leitungsführung
- Schalt- und Schutzgeräte
- Zähl- und Messgeräte
- Schalterprogramme
- Türkommunikationssysteme
- Energiemanagement inklusive Stromspeicher
- Smart Home Steuerungen

So können nicht nur die Funktionen im Haus passgenau an die Anforderungen der Räume und die Wünsche der Bewohner angepasst werden. Auch für den Garten und Außenbereich oder E-Mobilität sind vielfältige Lösungen verfügbar, die sich dank hoher Kompatibilität perfekt aufeinander abstimmen lassen.
So legt die Elektroplanung die Basis für eine individuelle Komplettlösung, die ganz nach persönlichen Ansprüchen für mehr Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz sorgt. Die zu erwartenden Kosten für die Elektroinstallation im Einfamilienhaus lassen sich dabei von Anfang an bemessen. Mit dem kostenlosen Energiekompass von Hager lässt sich dabei eine erste Kosteneinschätzung erstellen. Der interaktive Kalkulator bietet zudem wichtige Hinweise auf mögliche Förderprogramme und liefert Adressen für Fachfirmen.

Wichtige Fragen zum Thema Energie
Wichtigste Voraussetzung für die Planung der Elektroinstallation und Hausautomation für ein Einfamilienhaus ist die jeweilige Situation vor Ort:
- Handelt es sich um einen Neubau oder wird ein Bestandsgebäude renoviert?
- Auf welche Weise erfolgt die Warmwasserbereitung?
- Wird Energie selbst produziert und falls ja womit?
- Ist eine PV-Anlage vorgesehen oder vorhanden?
- Soll eine Wärmepumpe genutzt werden?
Daran knüpfen weitere Fragen zum Energiesystem des Einfamilienhauses an, die im Vorfeld geklärt werden sollten:
- Soll der Haushalt möglichst unabhängig von öffentlichen Stromanbietern werden?
- Soll der Eigenverbrauch von selbst produziertem Strom gesteigert werden?
- Besteht der Wunsch nach einem Energie-Monitoring in Echtzeit?
- Sollen smarte Haushaltsgeräte in die Elektroinstallation integriert werden?
- Gibt es Pläne, ein Elektroauto anzuschaffen oder ist es bereits vorhanden?
Anhand dieser Vorgaben ist es ohne weiteres möglich, die elektrotechnische Installation nach heutigen Anforderungen zu gestalten – und ihr gleichzeitig ausreichend Flexibilität zu geben, damit spätere Anpassungen problemlos vorgenommen werden können.
Wie smart soll die Haussteuerung
des Einfamilienhauses werden?
Ein grundlegender Aspekt für die Planung der Hausautomation im Einfamilienhaus dreht sich um die Art und Weise, wie die Steuerung ausgelegt sein soll. Hager bietet von der klassischen Steuerung per Schalter bis zu einem umfassend vernetzten Smart Home verschiedene Varianten an. Jede Option hat ihre eigenen Vor- und Nachteile und wirkt sich zudem auf die Kosten für die Elektroinstallation aus.
Elektroplanung fürs Einfamilienhaus:
Welche Gebäudebereiche sollen smarter werden?
Das Thema Smart Home ist komplex und umfangreich. Es umfasst im Grunde alle Bereiche im Zuhause und erlaubt vielfältige Ansätze, um das Einfamilienhaus smarter zu machen. Von der komfortableren Beleuchtungssteuerung über Sicherheitsaspekte bis zum Einsparen von Energie haben Bauherren und Hauskäufer ein breites Spektrum an Aufgaben, die bei der Planung der Elektroinstallation berücksichtigt werden müssen.
Hausautomation bedeutet aber auch, Synergieeffekte optimal zu nutzen: Eine automatisierte Jalousiensteuerung bietet nicht nur zusätzlichen Komfort, sie ergänzt außerdem das Energiekonzept für das Einfamilienhaus. Technische und energetische Maßnahmen zeigen sich im smarten Zuhause im perfekten Zusammenspiel – und eröffnen so noch mehr Möglichkeiten, das Smart Home an die individuellen Wünsche der Bewohner anzupassen.
-
Technikzentrale
Die Technikzentrale übernimmt im Einfamilienhaus viele grundlegende Aufgaben, vom Messen bis zum Vernetzen. Dabei geht es längst nicht mehr nur um die Energieverteilung: In der Technikzentrale laufen alle Leitungen zusammen, sie ist das Herzstück des Smart Homes.
Auf dieser Basis ist es möglich, ein ganzheitliches, vernetztes Energiesystem aufzubauen, das alle intelligenten Komponenten im Haus einschließt. Das eröffnet weitreichende Möglichkeiten für die smarte Steuerung und Hausautomation. Die Technikzentrale von Hager erlaubt darüber hinaus eine zukunftsfähige Installation, die bei Bedarf erweitert werden kann. -
Sicherheit
Das Thema Sicherheit im Haus fängt bei entsprechenden Komponenten für die Elektroinstallation an (FI-Schalter, Blitz- und Überspannungsschutz) und geht bis hin zum smarten Einbruchsschutz. Mehr Sicherheit im Smart Home bedeutet unter anderem
- eine intelligente Lichtsteuerung über Bewegungsmelder und Dämmerungssensoren im Innen- und Außenbereich;
- die Möglichkeit, von unterwegs auf Sicherheitskameras und die Türkommunikation zugreifen zu können;
- das automatische Schließen aller Fenster beim Verlassen des Hauses
und einige Optionen mehr.
-
Wohnkomfort
Eine wesentliche Aufgabe der Hausautomation im Einfamilienhaus besteht darin, den Wohnkomfort für alle Bewohner zu erhöhen. Das kann auf sehr unterschiedliche Weise geschehen:
Lichtsteuerung
Die smarte Steuerung des Lichts umfasst mit Dimmen, Farbwechsel, bedarfsgerechtem Licht oder Orientierungslicht verschiedene Optionen. Das gilt genauso für die Sensoren, die diese Funktionen ermöglichen – CO2-Sensoren, Bewegungsmelder oder Dämmerungssensoren tragen auf ihre jeweils eigene Weise zur Beleuchtungssteuerung bei. Denkbar ist auch, dass sich alle Leuchten im Haus automatisch abschalten, sobald die Bewohner das Haus verlassen.Heizungssteuerung
Die Raumtemperatur ist ein wichtiger Wohlfühlfaktor, der mit einer intelligenten Heizungssteuerung optimal eingestellt werden kann. Das funktioniert über Raumtemperaturregler ohne App oder mit einer einzigen App, die auch weitere smarte Funktionen steuert. Die intelligente Heizungssteuerung macht es unter anderem möglich, jedem Raum seine eigene Temperaturkurve zuzuordnen.
Neben dem höheren Komfort verbessert die automatisierte Heizung auch die Energieeffizienz im smarten Einfamilienhaus. In Verbindung mit anderen intelligenten Komponenten schaltet sich die Heizung beispielsweise selbst ab, sobald die Fenster geöffnet werden. Selbstverständlich lassen sich Klimaanlagen oder Lüftungen ebenfalls in die Heizungssteuerung integrieren.Jalousiensteuerung
Jalousien, Rollläden, Markisen und Rolltore reagieren dank angeschlossener Sensoren auf Veränderungen der Licht- und Wetterverhältnisse und erhalten von den jeweiligen Aktoren die entsprechenden Handlungsanweisungen. Das bedeutet zuverlässigen Schutz vor zu starker Sonneneinstrahlung, vor neugierigen Blicken und vor hohen Energiekosten, weil so verhindert wird, dass zu viel Wärme über die Fenster verloren geht. Die smarte Jalousiensteuerung erfüllt neben der Komfortverbesserung und einer höheren Energieeffizienz außerdem Aufgaben im Bereich Sicherheit.Szenarien festlegen
Mit der smarten Haussteuerung können komplexe Szenarien erstellt und abgerufen werden – entweder automatisch oder per App –, die Licht, Raumklima, Musik und andere Funktionen miteinander verbinden. -
Energiemanagement
Ein vernetztes System, das alle Bereiche der Elektroinstallation miteinander verbindet, eröffnet zahlreiche Möglichkeiten, um die Energiekosten eines Einfamilienhauses zu senken – und zwar auf die smarte Weise.
Synergieeffekte durch die Kombination von Heizung und Beschattung oder die effizientere Nutzung von Beleuchtung und Haushaltsgeräten helfen dabei, langfristig Energie zu sparen. Das Energiemanagementsystem flow von Hager regelt den Energiefluss im Smart Home und visualisiert diesen anschaulich.
Für Einfamilienhäuser mit eigener PV-Anlage bietet Hager mit Energiespeicher und E-Ladestationen weitere Produkte, die zu einem effizienteren Eigenverbrauch von selbstproduziertem Solarstrom beitragen. Die Verbindung des flow Energiemanagementsystems und der domovea Haussteuerung führt sämtliche smarten Funktionen des Einfamilienhauses perfekt zusammen.
Planung der Elektroinstallation:
Heute schon an morgen denken
Anforderungen und Wünsche an die Elektroinstallation und die Hausautomation können sich im Lauf der Zeit ändern. Neue Produkte bieten in Zukunft zusätzliche Funktionen, die womöglich in das bestehende Smart Home eingebunden werden sollen.
Die Produktpalette von Hager für das smarte und energieeffiziente Einfamilienhaus und die KNX-Technologie sind die besten Voraussetzungen für eine zukunftsfähige Haussteuerung. Weiterentwicklungen und Anpassungen, die zu einem späteren Zeitpunkt vorgenommen werden, sollten dennoch in der aktuellen Planung einen Platz finden. Auch die Kosten für die Elektrik bei einem weiteren Ausbau lassen sich auf diese Weise niedrig halten.