Smart gesteuerte Sicherheitssysteme
für den Neubau
Für das sichere Gefühl im eigenen Smart Home
Wenn es darum geht, die Elektrik im Neubau zu planen, spielen neben besserer Energieeffizienz und höherem Komfort auch Sicherheitsaspekte eine große Rolle. Gerade bei der Ausstattung eines Smart Homes ist das Thema Sicherheit ein wesentlicher Faktor, um intelligente Funktionen und Steuerungsmöglichkeiten in die Elektroinstallation zu integrieren.
Mit Hilfe von smarten Anwendungen ist es möglich, das neue Zuhause in vielerlei Hinsicht sicherer zu gestalten – vom Rauchmelder bis zur Türkommunikation. Durch die Verknüpfung einzelner Komponenten entsteht so ein intelligentes, leicht steuerbares Sicherheitssystem schaffen, das im Alltag für ein rundum gutes Wohngefühl sorgt.
Welche Kosten für die Smart-Home-Elektroinstallation zu erwarten sind, lässt sich individuell mit dem praktischen Hager Energiekompass berechnen.
Sicheres Zuhause –
was alles dazugehört
Ein sicheres Zuhause fängt nicht erst beim Einbruchsschutz an und hört genauso wenig bei Rauchwarnmeldern auf. Bei den Elektroarbeiten im Neubau sollten deshalb die verschiedenen Ebenen berücksichtigt werden, die Sicherheit im Smart Home ausmachen. Wir zeigen einige Beispiele auf:
Individuelles Sicherheitsgefühl
im Baukastenprinzip
Unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Sicherheitsbedürfnisse. Entsprechend werden bei der Elektro-Planung im Neubau ganz verschiedene Prioritäten gesetzt, wenn es an die Sicherheitsausstattung im und um das Haus geht.
Aus diesem Grund bietet Hager ein vielfältiges Baukastensystem mit einer großen Zahl an Produkten. Damit ist es ohne Probleme möglich, ein smartes Sicherheitssystem ganz nach den eigenen Vorstellungen zusammenzustellen.
Der Vorteil: Das Produktportfolio erlaubt außerdem, die bestehenden Sicherheitsvorkehrungen bei Bedarf um weitere Funktionen zu ergänzen. Auf diese Weise bleibt das smarte Sicherheitssystem immer flexibel und zukunftsfähig. Generell lassen sich zusätzliche Komponenten zum bestehenden Smart Home nachrüsten.

Empfehlenswerte Anwendungen
für mehr Sicherheit
Es gibt viele Möglichkeiten, um für Sicherheit in den eigenen vier Wänden zu sorgen und diese gleichzeitig mit smarten Anwendungen zu verbinden. Vom Rauchwarnmelder bis zur IP-Kamera für den Außenbereich lassen sich zahlreiche Geräte in ein umfassendes Sicherheitssystem integrieren. Die Smart Home-Technologie von Hager erlaubt die smarte Steuerung – sogar aus der Ferne. Mit individuellen Programmierungen können die einzelnen Komponenten und ihre Funktionen optimal auf die Bedürfnisse der Bewohner ausgerichtet werden.
-
Rauch- und Wärmewarnmelder
Rauchwarnmelder sind echte Lebensretter und gehören deshalb in jeden Haushalt. Hager setzt auf eine prozessorgesteuerte Signalauswertung (PGSA-Technologie), die für deutlich mehr Zuverlässigkeit sorgt. Wärmewarnmelder oder auch Dualwarnmelder ergänzen diesen Sicherheitsbereich in Räumen, in denen ein Rauchwarnmelder wegen Wasserdampf- oder Staubentwicklung womöglich Fehlalarme auslösen könnte. Das ist etwa in der Küche, im Bad oder in der Garage der Fall.
Im Smart Home können diese Warnmelder miteinander vernetzt werden. So geben alle verbundenen Geräte ihr Signal ab, sobald in einem Raum eine Gefahrensituation registriert wird. Das funktioniert im Übrigen auch mit den Funk-Varianten.
Die Rauch- und Wärmewarnmelder von Hager kommen alle mit dem Q-Label. Das bedeutet, dass sie über die europäische Rauchwarnmeldernorm (EN 14604) hinaus auch die strengen Vorgaben der vfdb-Richtlinie 14-01 erfüllen. Die freiwilligen Zusatzprüfungen gewährleisten höchste Sicherheit im Smart Home.
-
Bewegungsmelder und Präsenzmelder
In Kombination mit der Beleuchtung bringen Bewegungs- und Präsenzmelder mehr Sicherheit ins Haus und in den Außenbereich – und zwar auf unterschiedliche Weise:
- Lampen, die automatisch eingeschaltet werden, sobald ein Raum, ein Flur oder eine Treppe betreten wird, bedeuten mehr Trittsicherheit für die Bewohner. Selbst, wenn mal keine Hand frei ist, um den Lichttaster zu betätigen, ist der Weg immer gut ausgeleuchtet und potenzielle Stolperfallen sind sofort erkennbar.
Auch perspektivisch betrachtet ist der Einsatz von smarten Beleuchtungssystemen mit Bewegungsmeldern sinnvoll. Zum Beispiel als Möglichkeit, die Ausstattung des Hauses schon mit dem Beginn der Elektroarbeiten im Neubau altersgerecht zu gestalten. Die intelligente Beleuchtungssteuerung trägt wesentlich dazu bei, die Sturzgefahr für ältere Menschen zu reduzieren. - Im Außenbereich erleichtert die smart-gesteuerte Beleuchtung ebenfalls die Orientierung, gleichzeitig erschwert sie ungebetenen Gästen das Eindringen. Die Bewegungsmelder fungieren in dieser Hinsicht als Teil des Einbruchsschutzes.
- Lampen, die automatisch eingeschaltet werden, sobald ein Raum, ein Flur oder eine Treppe betreten wird, bedeuten mehr Trittsicherheit für die Bewohner. Selbst, wenn mal keine Hand frei ist, um den Lichttaster zu betätigen, ist der Weg immer gut ausgeleuchtet und potenzielle Stolperfallen sind sofort erkennbar.
-
Jalousien-Steuerung
Genau wie die Beleuchtung, erfüllt die smarte Jalousien-Steuerung ebenfalls mehrere Aufgaben, wenn es um die Sicherheit geht. Jalousien und Rollläden sind schließlich nicht nur als klassischer Sichtschutz gefragt, um die Privatsphäre zu wahren. Sie unterstützen zugleich den Einbruchsschutz.
Durch den Einsatz von Sensoren und Aktoren lässt sich die Steuerung so programmieren, dass sich die Jalousien bei einem bestimmten Helligkeitswert schließen oder sobald die Bewohner das Haus verlassen. So braucht sich niemand mehr Sorgen zu machen, das Herunterlassen der Rollläden vergessen zu haben.
-
Türkommunikation
Elcom bietet mehr als Gegensprechanlagen. Die moderne Türkommunikation verbindet die Audio-, Video- und Remote-Funktionen. Dadurch gewinnen Bauherren ein großes Stück Sicherheit für ihr smartes Zuhause. Mit durchdachter Technik bleiben ungebetene Gäste draußen. Darüber hinaus können die Türkommunikationssysteme jeden Besucher an der Haustüre mit Foto, Datum und Uhrzeit protokollieren.
-
IP-Kameras
Mehr Überblick, was im unmittelbaren Umfeld des Hauses passiert: Mit IP-Kameras lassen sich Außen- und Eingangsbereiche unkompliziert überwachen. Durch die einfache Einbindung in ein smartes Sicherheitssystem erhalten Bauherren eine zuverlässige Rückversicherung für ihr Zuhause und zugleich verschiedene Komfortfunktionen – zum Beispiel den Zugriff aus der Ferne auf die Kameras.
domovea
Gebäudesicherheit mit System
Mit domovea bietet Hager den perfekten Grundstein für ein rundum sicheres intelligentes Zuhause, das Steuerungs- und Sicherheitsfunktionen einfach miteinander verbindet.
Aus Bewegungsmeldern, Präsenzmeldern, Türkommunikation, IP-Kameras und anderen smarten Komponenten wird mit domovea ein smart-gesteuertes Gesamtsystem für mehr Gebäudesicherheit. Da der domovea-Server in der Lage ist, sämtliche smarten Anwendungen zu vereinen, ist er die optimale Wahl für die Elektroinstallation im Neubau.
Alle Funktionen sind darüber hinaus mit einer App verfügbar, was für die größtmögliche Übersicht und eine unkomplizierte Steuerung sorgt – sogar aus der Ferne per Smartphone. So genießen die Bewohner jederzeit ein sicheres Gefühl.

Rundum sicher –
mit einer smarten Elektroinstallation
Sicherheit ist ein vielschichtiges Thema und gerade im Zusammenhang mit dem eigenen Zuhause ein zentraler Wohlfühlfaktor. Die Elektroinstallation im Neubau schafft hierfür die besten Voraussetzungen – und zwar nicht nur durch vielfältige smarte Funktionen.
Intelligente Haustechnik –
anfallende Kosten im Neubau
Ein Smart Home lässt sich aufgrund der großen Auswahl an Optionen und Funktionen ganz individuell zusammenstellen. Dementsprechend hängt es unter anderem von der Anzahl der gewählten Komponenten ab, was intelligentes Wohnen an Kosten mit sich bringt. Um sich dennoch einen guten Überblick verschaffen zu können, dient der Hager Energiekompass als Kalkulationshilfe für das Smart-Home-System. Mithilfe dieses praktischen und unkomplizierten Tools lassen sich in wenigen Schritten die Kosten rund um das Smart-Home-System im Neubau berechnen.