Funkbasierte Smart-Home-Integration
im Altbau
Einfach, funktional, individuell – so sollte das Smart Home sein. Das Angebot an Produkten macht es inzwischen möglich, jeden Lebensbereich im eigenen Zuhause ganz nach persönlichen Vorstellungen intelligenter zu machen. Selbst im Altbau sind die Optionen überaus vielfältig, um Funktionen für das Smart Home unkompliziertes nachrüsten zu können: mit Funk-Lösungen, die sich ohne großen Installationsaufwand integrieren lassen.
Die drahtlose Alternative zu kabelgebundenen Systemen eignet sich optimal für die schonende Modernisierung von Bestandsgebäuden. Damit bietet sie einen schnellen Zugang zum modernen Smart Home im Altbau. Ebenso simpel und unkompliziert wie die Installation ist die Kostenkalkulation für das geplante Smart Home. Der Hager Energiekompass hilft bei der Berechnung, was die intelligente Haussteuerung kosten wird.
Smart Home
nachrüsten im Altbau
Modern zu wohnen, das heißt heute: smart wohnen. Denn Smart Home-Technologie ist in vielen Lebensbereichen eine Bereicherung und Hilfe. Ob es um Energieeffizienz, Komfort, Sicherheit oder Mobilität geht, mit einer smarten Ausstattung bietet jedes Haus seinen Bewohnern mehr.
Während in Neubauten die intelligenten Funktionen von Grund auf eingeplant werden können, gestaltet sich die Ausgangslage im Altbau häufig etwas komplizierter. Das gilt vor allem dann, wenn die Bausubstanz so wenig wie möglich bearbeitet oder verändert werden soll.

Das Verlegen von Steuerleitungen bedeutet immer einen großen baulichen Aufwand. Schließlich müssen die Wände hierfür in der Regel erst geöffnet und anschließend wieder verschlossen werden. Das kostet Zeit und Geld.
Mit quicklink bietet Hager eine vielfältige Möglichkeit, um das Smart Home auch im Altbau nachrüsten zu können. Das funkbasierte Installationssystem macht das intelligente Zuhause in vielerlei Hinsicht einfach: Die Integration der Geräte kommt ohne lange Leitungswege aus, die vielen unterschiedlichen Funktionen lassen sich auf Knopfdruck aktivieren. Die Umwandlung vom Altbau zum modernen Smart Home ist mit Funk-Lösungen in kürzester Zeit geschafft.

Kosten für die Smart-Home-Technik
einfach berechnen
Was kostet ein Smart Home? Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten, weil unter anderem die Gegebenheiten des Gebäudes und das gewählte System beeinflussen, wie hoch die Kosten für die Smart-Home-Installation schlussendlich ausfallen. Zum Nachrüsten in einem Bestandsgebäude sind funkbasierte Systeme in der Regel die günstigere Variante. Im Rahmen einer generellen Elektrosanierung im Altbau ist die Kalkulation für das Smart Home wieder eine andere.
Doch mit dem Hager Energiekompass ist es ganz einfach, die die Berechnung der Kosten für die Elektroinstallation vorzunehmen. Zusätzlich hilft das Tool mit Kontakten zu Handwerkern und Informationen zu Fördermöglichkeiten weiter.
Smarte Funk-Lösungen
für jeden Bereich
Für alle, die eine Smart-Home-Installation planen, steht neben den anfallenden Kosten für ein Smart Home zunächst die Frage im Raum, ob das System funkbasiert oder kabelgebunden sein soll. Funkbasierte Smart Home-Systeme stehen den kabelgebundenen Varianten in Sachen Funktionsvielfalt in nichts nach. So lässt sich eine intelligente Gebäudesteuerung mit vielseitig einsetzbaren Komponenten ohne Schwierigkeiten im Altbau nachrüsten – und zwar in allen Lebensbereichen. Von der Jalousien-Steuerung in Wohnzimmer und Schlafzimmer bis zur Lichtsteuerung mit Bewegungsmeldern im Außenbereich sind mit Funk-Lösungen smarte Funktionen im ganzen Haus möglich.
Vielseitige Funk-Lösungen
zum einfachen Nachrüsten
Funk-Lösungen für das Nachrüsten smarter Funktionen im Altbau zeichnen sich auf mehreren Ebenen durch ihre Vielseitigkeit aus: Verschiedene Installationsoptionen, eine breite Produktpalette und zahlreiche Funktionen für die intelligente Gebäudesteuerung machen es einfach, aus dem Altbau ein modernes Smart Home zu machen.
-
Einfache Installation und Integration von Funk-Lösungen
Um die drahtlosen Alternativen für die smarte Gebäudesteuerung schonend in einem Altbau zu integrieren, ist kein großer Aufwand erforderlich. Wandsender und andere Unterputz-Geräte können mit wenigen Handgriffen in einer Schalterdose befestigt werden. Die Push-Button-Mode von quicklink-Produkten erlaubt sogar eine werkzeuglose Installation.
Nach der Anbindung an die Stromversorgung (auch Batteriebetrieb ist möglich) können die gewünschten Einstellungen vorgenommen werden.
-
Große Produktvielfalt
Mit Funk-Lösungen stehen bei der smarten Nachrüstung im Altbau alle Möglichkeiten offen, die auch eine verdrahtete Gebäudesteuerung bietet. Das liegt an der breiten Produktpalette, die für die intelligente Gebäudesystem-Technik verfügbar ist.
Für ein vielseitiges Funksystem sind folgende Optionen möglich:
- Lösungen für die Lichtsteuerung
- Bewegungsmelder für innen und außen
- Jalousiesteuerungen
- Sensoren und Schaltaktoren wie Helligkeitssensoren oder Türkontakte
- Wandsender und Funkfernbedienungen
Dazu gibt es Systemgeräte und Schnittstellen, mit denen sich die Funk-Lösungen einfach in ein verdrahtetes, KNX-basiertes System einbinden lassen. Ein Medienkoppler sorgt für eine nahtlose Integration von Funkkomponenten in eine KNX-Zweidraht-Anlage. Auf diese Weise ist möglich, ein bereits bestehendes System in seinem Funktionsumfang noch einmal zu erweitern – ohne dabei an die Bausubstanz gehen zu müssen.
Grundsätzlich ist mit den quicklink-Produkten von Hager aber bereits das gesamte Leistungsspektrum von KNX abgedeckt. Durch die Verwendung des international anerkannten Standards können in Zukunft neue Produkte unkompliziert integriert werden. So ist es auch im Altbau einfach, eine smarte Gebäudesteuerung nach individuellen Vorstellungen umzusetzen. Um die anfallenden Kosten für KNX zu ermitteln, bietet sich ein Blick in den Hager Energiekompass an.
-
Flexible Stand-Alone-Lösungen mit Funk
Funkbasierte quicklink-Komponenten lassen sich ohne Schwierigkeiten als Stand-Alone-System für die smarte Gebäudetechnik einsetzen. Die verschiedenen Funktionen können dabei einzeln oder kombiniert abgerufen werden – per Funktaster oder Funkfernbedienung.
Der große Vorteil der Funk-Lösungen von Hager: Sie sind alle miteinander kompatibel. Aus der großen Auswahl an Funksteckdosen, Unterputz- und Aufputzgeräten, Bewegungsmeldern, Fensterkontakten und Sensoren lassen sich Gruppen von bis zu 20 Geräten miteinander verbinden. Damit sind die besten Voraussetzungen gegeben, um komplexere smarte Anwendungen wie Zeitschaltungen oder eine Szenensteuerung ohne baulichen Aufwand oder größere Programmierarbeiten im Altbau zu realisieren.