Was können Sie von einer Türsprechanlage erwarten?
Mehr Komfort.
Mehr Sicherheit.
Mehr Unterstützung im Alltag.
Eine Türsprechanlage ist mehr als der Luxus, vom Sofa aus die Haustür öffnen zu können. Sie erleichtert Ihren Alltag und ist ein fester Bestandteil Ihres Sicherheitskonzeptes. Dabei gilt: Sprechen ist gut, sehen ist besser. Denn über eine Video-Türsprechanlage können Sie deutlich sicherer urteilen, wem Sie die Tür öffnen. Und wem nicht. Video-Türsprechanlagen gibt es vom Einsteigerset (Elcom Home) bis hin zur Außenstation, die komplett nach Ihren Wünschen angefertigt wird.
Wie kann ich steuern?
Möglichkeiten von XXL bis S
Jede Außenstation können Sie mit jeder Innenstation frei kombinieren. Auch ein Mix ist möglich. Das ist der Vorteil der 2-Draht-Technik.
Das haben Sie von einer
Türsprechanlage mit Fernsteuerung
Mehr Sicherheit haben
Sicherheit ist ein Grundbedürfnis. Schon eine einfache Gegensprechanlage wie Elcom Fon kann verhindern, dass Sie ungebetenen Gästen zu schnell die Tür öffnen. Je ausgefeilter die Technik, desto sicherer wird jedoch Ihre Haustür. Elcom Access-Gate, zum Beispiel, hält von jedem Besucher an der Haustür ein Foto, Datum und Uhrzeit in einem Protokoll fest.

Wussten Sie?
Digitale Kompetenz hängt nicht vom Alter ab.
Allen, die überlegen, ihren älteren Angehörigen mit smarten Helfern den Alltag zu erleichtern, hilft eine Studie der Universität Siegen. Sie hat herausgefunden, dass digitale Kompetenz von vier Faktoren bestimmt wird: Bildung, Geschlecht, Vorerfahrung und Technik-Affinität. Das Alter gehört nicht dazu.
Der interne
Hausruf
Deutlich mehr Ruhe im Haus kehrt ein, wenn Sie Ihre Kinder über die Türkommunikation zum Essen bitten. Es erspart so manchen Ruf über die Treppe. Alle Innenstationen sind vernetzt und können miteinander kommunizieren. Ein Elcom-Türkommunikationssystem eignen sich daher nicht nur für großzügige Einfamilienhäuser, sondern auch für Arztpraxen, Kindergärten oder Therapie-Einrichtungen.

Pakete empfangen
So sicher, als seien Sie immer zuhause.
In Zusammenarbeit mit der Firma RENZ, einem der führenden Hersteller für Paketboxen ist ein besonderes Produkt entstanden: Eine Schnittstelle, die die Paketbox mit der Elcom Türkommunikation verbindet. Ist Ihre Sendung eingelegt worden, erhalten Sie Nachricht auf die Elcom-App.
Über PINs können Sie auch Nachbarn und Freunden Zugang zu Ihrer RENZBOX ermöglichen. Wenn ausgeliehene Bohrmaschinen zurückgebracht oder die vergessenen Badesachen des Schulfreundes abgeholt werden sollen, zum Beispiel.
Wenn Sie sich für eine Paketbox entscheiden, kann die Außenstation Ihrer Elcom-Klingelanlage direkt in die Box eingebaut werden. Eine zusätzliche Türsprechanlage ist dann nicht mehr notwendig.
Auch für Paketboxen des Schweizer Herstellers Stebler können wir diesen Service anbieten.

Höchste Ästhetik
dank kompatiblem Design
In einem gelungenen Interieur bleibt nichts dem Zufall überlassen. Auch nicht die Form der Innenstation der Türsprechanlage. Elcom Innenstationen harmonieren perfekt mit Schaltern von Berker. Sie sind in Form, Farbe und Material optimal aufeinander abgestimmt und geeignet für Installationen mit einem hohem Anspruch an Design und Wirkung.

Bauherren-Tipp: Einfache Varianten installieren – später nachrüsten
Beim Bauen geht fast jeder finanziell an seine Grenzen. Für die gewünschte High-End-Türkommunikation reicht das Budget dann oft nicht mehr. Macht nichts: Fangen Sie mit einer einfachen Türsprechanlage an. Über die gleiche Verkabelung können Sie später nachrüsten so viel Sie mögen.