Was ist ein Energieberater
und was bringt er mir?
Energieeinsparung, Energieeffizienz, energetische Sanierung und erneuerbare Energien sind Begriffe, die immer mehr an Brisanz gewinnen. Jeder Einzelne ist gefragt, wenn es um die Einsparung von Energie und die Nutzung erneuerbarer Energien geht. Möchten Sie Ihr Haus energetisch sanieren oder in nachhaltig Strom erzeugen, können Sie einen Energieberater in Anspruch nehmen. Es kommt allerdings darauf an, dass es sich um zugelassene Experten mit einer nachweislichen Qualifikation handelt.
Was ist ein Energieberater?
Ein Blick auf das Tätigkeitsfeld
Die Berufsbezeichnung Energieberater ist nicht geschützt. Jede Person, die gegen Geld eine Beratungsleistung auf dem Gebiet der Energie anbietet, kann sich Energieberater nennen. Nicht immer verfügen solche Berater über die erforderlichen Qualifikationen, um tatsächlich ein sinnvolles Sanierungskonzept für die energetische Sanierung zu erstellen oder Verbrauchern bei der Investition in Erneuerbare Energien weiterzuhelfen.
Umso wichtiger ist es daher, dass Sie einen Energieberater finden, der über die entsprechende Qualifikation sowie eine Zulassung einer staatlichen Stelle wie dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) verfügt.
Als Grundlage für die energetische Sanierung führt der Energieberater eine Bestandsaufnahme des energetischen Ist-Zustands Ihrer Immobilie vor. Er prüft die Einsparpotentiale Ihrer Immobilie. Für die Möglichkeiten der energetischen Sanierung des Gebäudes unterbreitet er Vorschläge und informiert Sie auch über die möglichen Kosten. Sind Sie mit den Vorschlägen einverstanden, erstellt er ein individuelles Sanierungskonzept. Auf dieser Grundlage nimmt er die energetische Fachplanung vor. Er kann Angebote von Fachfirmen einholen und nach Prüfung der Angebote die Fachfirmen beauftragen.
Erforderliche Qualifikationen
für einen Energieberater
Um bundesweit einheitliche Qualitätsstandards bei der Energieberatung, Bauplanung und Baubegleitung zu garantieren, haben BAFA, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) sowie die KfW-Bankengruppe beschlossen, eine bundeseinheitliche Liste mit Experten und Expertinnen für die geförderte Energieberatung zu führen. Die Fachkräfte können aus verschiedenen Berufsständen kommen, allerdings müssen sie über eine gleichwertige Qualifikation verfügen. Als Grundqualifikation muss jeder Energieberater mindestens eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen und nachweisen können:
Darüber hinaus muss ein Energietechniker über Zusatzqualifikationen verfügen, um eine Zulassung zu erhalten. Er muss an einer fachbezogenen Weiterbildung im Bereich der betrieblichen Energietechnik teilnehmen. Die Weiterbildung kann als Fernlehrgang absolviert werden und umfasst mehrere Blöcke:
- rechtliche Grundlagen
- Gebäudehülle im Neubau und Bestand
- Anlagentechnik und Querschnittstechnologien
- erneuerbare Energien
- Wirtschaftlichkeit
Regelmäßig wird die Fachkompetenz der Energieberater geprüft.
Unterstützung bei Themen
rund um die energetische Sanierung
Der Energieberater beantwortet Ihnen Fragen rund um das Thema Energie. Möchten Sie eine energetische Sanierung von Haus oder Wohnung vornehmen, ist er der richtige Ansprechpartner. Er erstellt ein individuelles Sanierungskonzept, plant die Sanierung und kann die Koordination und Überwachung der Arbeiten vornehmen. Der Energieberater sichert Ihnen eine hohe Qualität der Arbeiten zu.
Er muss sich mit den Möglichkeiten der Förderung auskennen und informiert Sie entsprechend, welche Fördermöglichkeiten es von der KfW-Bank und vom BAFA gibt. Das BAFA gewährt aktuell keine Förderung für die Installation einer Photovoltaikanlage. Es kann aber eine Förderung für den Einbau einer Heizung oder für bestimmte Installationen im Bereich Smart Home für ein energieeffizienteres Gebäude gewähren. Der Energieberater informiert Sie zudem, ob Ihr Bundesland oder Ihre Kommune passende Förderprogramme anbietet.
Möchten Sie eine Photovoltaikanlage oder eine neue, energieeffiziente Heizung einbauen, kann Sie der Energieberater über die Möglichkeiten informieren. Er zeigt Ihnen, welche Produkte im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen gefördert werden und geeignet sind, sowie welche weiteren Maßnahmen und Installationen sinnvoll sind. Der Energieberater kann Sie auch beim Kauf eines Hauses beraten, wie es um die Energieeffizienz steht und welche Maßnahmen erforderlich sind, um das
Haus effizienter zu machen.

Energieberater finden
– seriöse Anlaufstellen
Suchen Sie nach einem zugelassenen Energieberater, können Sie über die Webseite der KfW einen Experten in Ihrer Nähe finden. Sie müssen ein Formular ausfüllen und verschiedene Fragen beantworten, um Vorschläge für Energieberater in Ihrer Nähe zu finden. Einen Experten finden Sie über die Liste der Deutschen Energie-Agentur (dena). Weitere seriöse Anlaufstellen sind das BAFA und die Verbraucherzentralen in Ihrer Nähe.
Förderung
für eine Energieberatung
Das BAFA gewährt eine Förderung für die Energieberatung für Wohngebäude und die Erstellung eines Sanierungskonzepts. Der Zuschuss liegt aktuell bei 80 Prozent der Kosten. Für Ein- und Zweifamilienhäuser beträgt die Förderung maximal 1.300 Euro. Die Förderung für Mehrfamilienhäuser mit mindestens drei Wohneinheiten beträgt maximal 1.700 Euro.
Um die Förderung zu erhalten, müssen Sie die Energieberatung in Anspruch nehmen und ein energetisches Sanierungskonzept erstellen lassen. Der Energieberater stellt den Antrag auf den Zuschuss beim BAFA.