PV Anlage mit Speicher
lohnt sich!
Wer heute eine Photovoltaikanlage im Einsatz hat, der möchte gern den produzierten Strom selbst verbrauchen. Die Zeiten, in denen es sich lohnte, den gewonnenen Strom für 30 Cent ins öffentliche Netz einzuspeisen gehen zu Ende. Die staatliche Solarvergütung für das Einspeisen ist seit der Einführung deutlich gesunken und liegt heute bei etwa 8,16 Cent pro Kilowattstunde.
Dennoch kann sich die erneuerbare Energie durch Photovoltaik im privaten Bereich rechnen. Photovoltaikanlagen produzieren durchschnittlich einen jährlichen Ertrag von 1000 kWh je Kilowattpeak (kWp). Doch um sinnvoll beim Strompreis zu sparen und eine gewisse Autarkie zu gewinnen, lohnt sich die PV-Installation nur mit einem Stromspeicher.
Hier geht's zum flow Stromspeicher
Die intelligente Batterie.
Warum braucht es einen Stromspeicher
für die PV-Anlage?
Ob ein Solarspeicher zum Nachrüsten für AC-Anlagen oder eine komplette PV-Anlage mit Speicher inklusive – dank Batteriespeicher nutzen Sie den eigenen Strom maximal und senken so die Kosten für den Strom, den Sie aus dem öffentlichen Netz zusätzlich beziehen müssen. Ein Stromspeicher macht Sie weitgehend unabhängig, da die heutigen Systeme einen Eigenstromverbrauch von bis zu 80% ermöglichen.
Das Prinzip ist einfach:
Die PV-Anlage erzeugt zwar nur wetterbedingt Solarenergie, doch diese wird für später eingespeichert. Wichtig für den Verbraucher ist der direkte Zugriff auf die Energie – schnell und vor allem zeitunabhängig! Am Ende profitieren Sie, denn der Eigenverbrauch wird höher, der Strompreis hingegen kleiner.
Nach wie viel Jahren rentiert sich eine
PV-Anlage mit Stromspeicher?
Verschiedene Studien und Rechenbeispiele zeigen, dass sich 4 kWp-Anlagen mit Batteriespeichersystemen bereits nach weniger als zehn Jahren auszahlen. Da sich die Stromkosten bei Betrieb einer Solaranlage mit Stromspeicher halbieren, steige die Eigenkapitalrendite bis zu acht Prozent. Je nach Höhe des Eigenverbrauchs steigen die Einsparungen beim zugekauften Strom von Netzbetreibern.
Beim Berechnen der Kosteneffizienz sollte außerdem beachtet werden, dass die gesunkenen Preise für PV-Module gute Renditen ermöglichen. Ebenfalls nicht zu unterschätzen sind die immer steigende Lebensdauer und Effizienz der Lithium-Batterien, da sie die Grundlage der Speichersysteme darstellen.
Bei Hager legen wir großen Wert auf die Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit unserer Batterien. Dieser Fokus hat auch bei der Entwicklung von flow eine entscheidende Rolle gespielt. Daher können wir eine zehnjährige Garantie auf 80 Prozent der Batteriekapazität geben.
Für die Amortisierung einer PV-Installation ist eine pauschale Antwort allerdings nicht möglich, da auch die Art des Speichersystems eine große Rolle spielt: Blei-Akkus sind auf 2.000 Ladezyklen begrenzt und haben eine beachtlich größere Entladetiefe (50 Prozent) als Lithium-Speicher, die als effizienter gelten.
Für weitere Informationen und um mehr über Stromspeicherung zu erfahren, beraten wir Sie gerne.
Was Sie außerdem interessieren könnte: “Stromspeicherung”
Quelle:
Einspeisevergütung Solaranlagen, Solaranlagen-Portal