Speichersystem für Sonnenenergie
Eine autarke Solaranlage für die private Nutzung von Solarstrom ist heute kein Traum mehr. Doch was nützt die grüne Stromgewinnung ohne ein effizientes Energiemanagement? Wer seinen Strom aus der Photovoltaikanlage lieber im eigenen Haushalt verbrauchen möchte, anstatt ihn einzuspeisen, der sollte sich nach einem geeigneten Speichersystem erkundigen. Mit der weltweit steigenden Beliebtheit der Solarspeicher wächst die Vielfalt der Angebote.
Ein passender home solarspeicher mit integrierter Lithium-Batterie ermöglicht einen Eigenverbrauch von bis zu 80 % der erzeugten Energie! Doch grundlegend bei der Wahl der neuen solar battery ist zunächst die Entscheidung, ob Gleich- oder Wechselstromsysteme verwendet werden sollen. Kenner wissen: Photovoltaik-Anlagen erzeugen stets Gleichstrom. Auch flow, das Energiemanagement System von hager, ist ein DC gekoppeltes System. Es kann allerdings auch mit Wechselstrom geladen werden.
Hier geht's zum flow Stromspeicher
Die intelligente Batterie.
Wann wählt man ein
AC gekoppeltes Speichersystem?
Bei AC-Systemen wird der Stromspeicher hinter den Wechselrichter der bestehenden PV-Anlage geschaltet. Die erzeugte Gleichstromenergie (DC) wird in Wechselstrom (AC) umgewandelt und ist damit für Haushaltsgeräte direkt nutzbar. Wenn zu viel Energie produziert wird, kann diese nach vorheriger Umwandlung in Gleichstrom (DC) eingespeichert werden. Aktuelle Speichersysteme mit einer Kapazität von fast 14 kWh können den gesamten Haushalt mit Solarstrom versorgen.
Diese flexiblen Lösungen eignen sich besonders bei Nachrüstungen, erreichen aber durchschnittlich geringere Effizienzgrade als DC-Systeme, da der überschüssige Strom bei einem weiteren Umwandlungsprozess über einen weiteren Batteriewechselrichter erst wieder in Gleichstrom gebracht werden muss.
Wann wählt man ein
DC gekoppeltes Speichersystem?
Anders als bei AC-Systemen werden die Speichersysteme als DC - also für Gleichstrom - nicht an der Wechselstromseite der Photovoltaik-Anlage, sondern hinter die Solarmodule geschaltet und arbeiten parallel zum Wechselrichter. Die von der Solaranlage erzeugte Energie wird also nicht in Wechselstrom umgewandelt, sondern kann zunächst vom Solarspeicher aufgenommen werden. Um den Strom dennoch für Haushaltsgeräte zu verwenden, sorgt der Hybrid-Wechselrichter für eine Umwandlung in Wechselstrom.
DC-gekoppelte storage systems für home Solarspeicher sind in Neuinstallationen vorhanden und eignen sich sowohl für Wohngebäude mit Solarmodulen als auch für Gewerbeanlagen. Wenn auch die maximale Anlagengröße für die direkte Speicherladung beschränkt ist, stellen DC gekoppelte Systeme mehr Leistung bereit und arbeiten aufgrund der einmaligen Umwandlung effizienter.
Die Art der Speicherung hängt also vom Verbrauch und der genutzten Anlage ab. Fest steht jedoch: Ob AC-gekoppelte oder DC-gekoppelte Speichersysteme - mit selbst erzeugtem Solarstrom über eine autarke Solaranlage nimmt man aktiv am Klimaschutz teil.
Quelle:
Tipps zur Erhöhung des Eigenverbrauchs, Solaranlage-Ratgeber