Die e-Auto
Ladekosten
Transportkosten stellen eine der wichtigsten Ausgaben eines Haushalts dar, sodass die Elektromobilität zunehmend an Beliebtheit gewinnt. Erneuerbare Energie zu tanken, ist nicht nur günstig, sondern auch ein sinnvoller Beitrag zur Dekarbonisierung.
Besitzer von E-Autos können ihren Wagen an öffentlichen Ladepunkten oder – viel einfacher – Zuhause laden. Wird dabei noch der eigene Strom aus dem Stromspeicher für Solarenergie genutzt, kann mit hohen Kosteneinsparungen gerechnet werden. Ob öffentlich oder privat: Im Folgenden erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Kosten.
Was kostet das Laden des E-Autos
an öffentlichen Ladestationen?
Wie viel das „Tanken“ eines Elektroautos kostet, hängt zunächst vom Ort der Ladung ab: Halten Sie an öffentlichen Ladestationen an, fällt der Preis pro Kilowattstunde je nach Anbieter unterschiedlich aus. Aktuell können kleine Modelle für etwa 12 Euro bis 14 Euro aufgeladen werden, größere Autos für etwa 24 Euro bis 28 Euro. Für 100 Kilometer liegen die Kosten also bei rund 6 Euro.
Die Nutzung öffentlicher Ladesäulen ist damit teurer als das Laden von zu Hause aus, da man mit einem durchschnittlichen Kilowattstundenpreis von 30-40 Cent rechnet. Vor allem bei einem hohen Energieverbrauch macht sich der Unterschied auf lange Sicht bemerkbar.
Allerdings verfügen Schnellladesäulen mit DC Gleichstrom über eine höhere Leistung, sodass die Ladung schnell abgeschlossen ist. Mit dem sogenannten Power Charging ist das Auto bereits in wenigen Stunden oder Minuten geladen.
Die Bedienung jeder Stromtankstelle gestaltet sich sehr unterschiedlich: Meist wird eine Ladekarte oder eine besondere App für die jeweilige Ladesäule benötigt. Die Ladungen werden monatlich abgerechnet, können aber auch sofort bezahlt werden. Wer öfter längere Strecken zurücklegt, kann auch von einem Roaming Mobility Service profitieren, der die unterschiedlichen Ladeinfrastrukturen verbindet.
Was kostet das Laden des
E-Autos Zuhause?
Bei einem durchschnittlichen Strompreis von etwa 30 Cent pro kWh belaufen sich die Kosten für die Vollladung eines Mini auf ungefähr 11 Euro (bei einer Akku-Kapazität von 35 kWh) oder auf 21 Euro für größere Modelle (70 kWh-Akku). Die Ladezeiten bei einer Vollladung über eine herkömmliche Haushaltssteckdose mit Wechselstrom AC sind allerdings sehr hoch, weshalb die Installation einer Wallbox empfohlen wird.
Der Preis für die Wandladestation hängt vom jeweiligen Modell ab und kann zwischen 500 Euro und 2000 Euro betragen. Zum Laden kann günstiger Nachtstrom oder der eigene Strom durch eine PV-Anlage mit Speicher genutzt und damit noch mehr gespart werden. Einen transparenten Echtzeit-Überblick direkt auf dem Smartphone bietet Ihnen eine zur Wallbox dazugehörige App.
Quellen:
Elektroautos: Ladestation, Preise, Stromanbieter | ADAC
Elektroauto-Kosten: Aufladung und Verbrauch (100 km) (energieheld.de)