Durchblick bewahren im
Förder-Dschungel des BEG
Alle Fördermaßnahmen
übersichtlich erklärt
Mit der Installation einer Photovoltaikanlage leisten Sie einen Beitrag zur Energiewende und zum Schutz des Klimas. Sie produzieren sauberen Strom und werden unabhängiger von den öffentlichen Stromanbietern. Um die Investition in Photovoltaikanlagen mit und ohne Stromspeicher attraktiver zu machen, wurden Bundesförderungen für effiziente Gebäude (BEG) ins Leben gerufen. Darüber hinaus können weitere Produkte rund um das Smart Home bzw. eine energetische Sanierung gefördert werden.
Anlaufstellen für
eine Förderung
Die erste Adresse für eine Förderung ist die KfW-Bank (Kreditanstalt für Wiederaufbau). Sie bietet für die Installation von Photovoltaikanlagen zinsgünstige Darlehen an, die Sie über Ihre Hausbank beantragen können. Auch Maßnahmen zum Einbruchschutz, einem altersgerechten Umbau oder der Reduzierung von Barrieren werden gefördert.
Das Bundesamt für Ausfuhr und Wirtschaftskontrolle (BAFA) ist eine weitere staatliche Institution, die eine Förderung gewährt. Sie bietet einen Zuschuss für eine Energieberatung und einen Sanierungsplan.
Darüber hinaus gibt es verschiedene regionale Programme zur Förderung von Photovoltaikanlagen und Stromspeichern sowie weiteren Maßnahmen rund um energetische Sanierungen von Gebäuden. Sie unterscheiden sich je nach Bundesland. Aktuell fördern nur noch wenige Bundesländer die Investition in Photovoltaikanlagen und Stromspeicher.
Eine Förderung können Sie auch von einigen Kommunen erhalten. Um Gelder aus entsprechenden Programmen zu bekommen, wenden Sie sich entweder direkt an die Verwaltung Ihrer Kommune oder an Ihre Hausbank.
Speisen Sie mit der Photovoltaikanlage erzeugten Strom in das öffentliche Netz ein, erhalten Sie vom Netzbetreiber eine Einspeisevergütung. Sie fällt mit jedem Monat der Inbetriebnahme der Anlage geringer aus und wird 20 Jahre lang garantiert. Um wieder einen größeren Anreiz zur Installation einer Anlage und zur Einspeisung von Strom zu schaffen, soll ab Mitte 2022 für kleinere Systeme mit einer Leistung bis 10 Kilowatt eine einheitliche Einspeisevergütung von 6,93 Cent pro Kilowattstunde gewährt werden.
Aktuelle Fördermaßnahmen effiziente Gebäude
im Rahmen des BEG
Die KfW-Bank hat gleich mehrere Förderprogramme für die energetische Sanierung von Wohngebäuden aufgelegt. Unterstützung gibt es für die Installation von Photovoltaikanlagen mit und ohne Stromspeicher, von Heizungssystemen, die auf erneuerbaren Energien beruhen oder für die Installation von Ladesäulen. Maßnahmen im Bereich Smart Home sind etwa die Installation von Energiemanagementsystemen, Smart Metern sowie Sensor- und Schalttechnik.
Darüber hinaus gibt es die Fördermöglichkeiten der anderen Anlaufstellen.
Einsparmöglichkeiten
mit der Förderung
Was Sie mit einer Förderung für Maßnahmen rund um die Nutzung erneuerbarer Energien sowie einer energetischen Sanierung einsparen können, hängt von den jeweiligen Kosten und von der Höhe der Zinsen ab. Mit einem Förderkredit der KfW-Bank können Sie beispielsweise Kreditzinsen im Vergleich zu Ihrer Hausbank sparen, wenn der Kredit zinsgünstig ist. Wird Ihnen ein Tilgungszuschuss gewährt, sparen Sie Geld für die Rückzahlung in Höhe des Tilgungszuschusses.
Ein Zuschuss von der KfW-Bank bedeutet eine direkte Einsparung von Investitionskosten. Mit einem Bonus, wie er vom Freistaat Bayern gewährt wird, ist die Einsparung beim Kauf eines Batteriespeichers vergleichsweise gering.
Was ist bei der Beantragung der
Förderung zu beachten?
Eine Förderung von der KfW-Bank können Sie nur beantragen, wenn Sie mit dem Kauf und der Installation von Anlage oder Speicher bzw. mit der Bau- oder Sanierungsmaßnahme noch nicht begonnen haben. Die Beantragung erfolgt über Ihre Hausbank.
Nehmen Sie einen zugelassenen Energieberater in Anspruch, können Sie einen Zuschuss vom BAFA erhalten, wenn der Energieberater selbst den Antrag auf den Zuschuss stellt. Leistungen zur Fachplanung und Baubegleitung werden auch im Rahmen der KfW-Programme gefördert.
Ein begrenztes Budget steht allerdings bei Förderungen von Bundesländern oder Kommunen zur Verfügung. Ist es ausgeschöpft, gilt ein Förderstopp. Neue Anträge können dann nicht mehr angenommen werden. Eine Einspeisevergütung erhalten Sie, wenn Sie den Netzbetreiber über den Anschluss Ihrer Anlage informieren.
Förderfähige
Produkte
Erhalten Sie einen Überblick über förderfähige Produkte und wie diese sich miteinander kombinieren lassen.