Individuelles Design.
Berker.
In unserer Manufaktur
werden Kundenwünsche wahr
Alles, was Sie nicht in unserem Programm finden, machen wir trotzdem: in unserer Manufaktur. Von der Außenstation der Türkommunikation in einem ganz bestimmten Metall bis hin zu Schaltern aus Heublumen oder Kaffee. Hier bringen wir Beschriftungen auf Schaltern an und behandeln Oberflächen auf eine ganz bestimmte, individuelle Weise. Auch Schalter aus Swarovski-Kristallen oder vergodete Rahmen haben wir schon hergestellt. Alles auf Kundenwunsch.
Handarbeit
In unserer Manufaktur ersetzt der Mensch die Maschine
Eine maschinelle Fertigung lohnt sich erst ab einer gewissen Stückzahl. Diese wird bei individuellen Kundenwünschen nicht immer erreicht. Dann produzieren wir in guter, alter Handarbeit. Doch eine kleine Auflage ist nicht der einzige Grund, warum wir auf Maschinen verzichten. Manchmal macht Handarbeit einen Schalter auch erst zu dem, was der Kunde sich wünscht: ein Unikat. Wenn Oberflächen von Hand nachbehandelt werden, zum Beispiel, entsteht hin und wieder eine kleine, sehr willkommene Unregelmäßigkeit. Und genau diese Unregelmäßigkeit macht dann den Charme des Schalters aus. Keine Serie, sondern echte, kostbare Einzelstücke. Handarbeit ist manchmal durch nichts zu ersetzen. Schöne Schalter in Serie finden Sie hier.
Beschriftungen
Ein Serienschalter wird zum Unikat
Ob man auf einem Schalter lesen kann, ob er für die Decken oder für Arbeitsplatzbeleuchtung ist, ist außerhalb eines Hotels eher sekundär. Nicht aber der Design-Effekt der Beschriftung. Sie sind sehr zurecht absolut im Trend. Denn sie machen aus einem Serienmodell ein Unikat. Einzigartig, unverwechselbar und wertvoll. Und Beschriftung auf Schaltern sieht – wenn sie im richtigen Interieur eingesetzt wird – extrem cool aus. Scheuen Sie sich also nicht, uns anzusprechen, wenn Sie das Besondere suchen. Wir stellen es für Sie her.
Farbe
Was wir nicht im Sortiment haben, machen wir trotzdem
Wir führen Schalter in einer Fülle von Farben. Auch die Kombination von unterschiedlichen Farben für Rahmen und Einsatz kann sehr wirkungsvoll sein und ist problemlos möglich. Wenn Sie dennoch einen ganz bestimmten Ton vermissen, sprechen Sie uns gerne an. Wir fertigen Ihre Wunsch-Schalter auch exakt nach Ihren farblichen Vorgaben.
Material und Oberfläche
Ein Metall hat eine ganz andere Wirkung, je nachdem, ob es poliert, mattiert, eloxiert, brüniert oder auf verschiedene Arten gebürstet wird. Deshalb können Sie in unserer Manufaktur nicht nur das Material bestimmen, sondern auch die Bearbeitung seiner Oberfläche.
Bei den Materialien selbst eröffnen sich in unserer Manufaktur ungeahnte Welten: Kristall, Leder, Beton, Stoff, ja sogar Kaffee oder Heublumen haben wir schon zu Schaltern verarbeitet. Sprechen Sie uns an. Es gibt fast nichts, was wir nicht möglich machen können.
Das besondere in kleinen Serien
Aus der Manufaktur entstanden: unsere Edition
In der Manufaktur arbeiten wir sehr eng mit unseren Kunden zusammen. Daher haben wir wie kaum ein anderes Unternehmen ein Gespür dafür, was im Trend liegt. Und manchmal sind wir von den entstandenen Produkten so begeistert, dass wir sie einem größeren Kundenkreis nicht vorenthalten möchten. So ist unsere Edition entstanden. In ihrem Rahmen legen wir individuell entwickelte Schalter und Rahmen in kleinen, feinen Serien auf. Hier finden Sie den R.1 zum Beispiel, in gebürstetem Kupfer oder den K.5 in Messing brüniert. Er ist das i-Tüpfelchen für extravagante Interieurs wie dieses hier.
Unsere Manufaktur
Hier werden Kundenträume wahr
Andreas Krause, Leiter des Technikums und der Manufaktur am Standort Schalksmühle erzählt aus seinem Arbeitsalltag
Herr Krause, wir sehen oft, dass Schalter aus Serienprogrammen eine individuelle Beschriftung haben. Bekommt man so etwas bei Ihnen?
AK Ja. Das machen wir hier in Schalksmühle. Wir nennen es Labeling. Es können einzelne Wörter sein, kundenindividuelle Symbole, Logos, Brandings, alles Mögliche. Auch in anderen Sprachen. Kürzlich haben wir kapazitiv schaltende Bedienelemente auf Chinesisch bedruckt. Da mussten wir uns die richtigen Schriftzeichen erst einmal beschaffen. Und nicht nur Schalter. Auch IndoorBedienteile für die Türkommunikation oder Schalterelemente für die intelligente Gebäudesteuerung werden bei uns nach den Vorgaben des Kunden gelabelt. Es ist natürlich ein Vorteil, wenn alle drei Marken auf eine Manufaktur zurückgreifen können.
Die Erfahrung, die sich da ansammelt, ist praktisch dreimal so groß wie bei einer einzelnen Marke. Daher sagt man auch, dass kein Kundenwunsch so ungewöhnlich sei, dass Sie ihn nicht erfüllen könnten?
AK Allein die Auswahl an Materialien ist riesig: Kunststoffe, Stoffe, Stein, Holz, Beton, Kupfer, Messing, Leder …Dann die Verarbeitung: patinieren, eloxieren, die ganze Bandbreite an galvanischen Verfahren. Gold, Nickel, Messing, Kupfer, Palladium – Legierungen in unterschiedlichen Schichtstärken und verschiedenen Schlifftechniken. Ist eine Patina, ein natürlicher Alterungsprozess, gewünscht? Dann bleibt ein Werkstück unbehandelt. Soll es so bleiben wie am ersten Tag, dann bekommt es eine Lackierung. Glänzend oder matt? Sie können auch als Hersteller von Stoffen Ihre eigene Kollektion mitbringen. Swarovski-Kristalle als Inlays … Sogar aus Kaffee, Heu und Anis haben wir schon Schalteroberflächen hergestellt. Und doch gibt es Grenzen. Die der Hager-DNA. Das heißt: keine DesignVerletzungen. Auch bei noch so individueller Oberfläche werden Sie immer die Handschrift unseres Hauses erkennen. Und wir fertigen natürlich nichts, was gegen die Sicherheitsvorschriften verstößt. Da sind allein schon einige konstruktionsbedingte Sachzwänge, die den Rahmen unserer Arbeit bestimmen.
Wie kann man sich Ihren Arbeitsalltag vorstellen? Sitzen Sie mit einem Team zusammen? Denken Sie alleine?
AK Alleine? Nein, ganz im Gegenteil. Wir arbeiten immer im Team, machen Inhouse-Schulungen, auch gemeinsam mit Planern und Designern. Wir sind sehr gut vernetzt und arbeiten auch mit externen Unternehmen zusammen. Mit Swarovski beispielsweise oder mit Rosenthal. Mit denen haben wir 2008 unsere Serie 1930 in Porzellan entwickelt und auf den Markt gebracht. Und mit jedem neuen Kunden, seinen individuellen Wünschen und deren Umsetzung erweitern wir unser Spektrum und unsere Erfahrung. Mittlerweile haben wir so viele Kundenwünsche umgesetzt, dass wir selbst ein sehr gutes Gespür für Trends haben und auch in diesem Bereich sehr fundiert beraten können.
Herr Krause, Sie als Trend-Kenner: Welche Farben werden kommen?
AK Satte, dunkle Töne lösen die pudrigen Farbwelten ab. Anthrazit, dunkles Grün. Aber auch Blau, das in bestimmten Nuancen durchaus Wärme entwickeln kann.