Strom­spei­cher-
Förde­r­atlas

Welche Förder­mög­lich­keiten gibt es aktuell in Ihrem Bundes­land für Strom­spei­cher, Lade­sta­tionen für Elek­tro­autos und Photo­vol­ta­ik­an­lagen?

Karte von Deutschland mit überlagertem Euro-Währungssymbol

Die Förder­mög­lich­keiten für Solar­an­lagen, Strom­spei­cher und Lade­sta­tionen
in allen 16 Bundes­län­dern Deutsch­lands.

Mit welchen Förder­maß­nahmen werden in Deutsch­land Solar­an­lagen, Strom­spei­cher und Lade­sta­tionen für Elek­tro­autos unter­stützt? Was ist in meinem Bundes­land förder­fähig? Welche Bedin­gungen muss ich für eine Förde­rung erfüllen? Wie hoch ist die Förde­rung für meine PV-Anlage mit oder ohne Strom­spei­cher und Lade­sta­tion?

Unser Förde­r­atlas listet alle Landes­för­de­rungen von Baden-Würt­tem­berg bis Thüringen auf.


  • Baden-Würt­tem­berg

    Aktuell wird in Ihrer Region keine Förde­rung im Bereich PV und Spei­cher ange­boten.

  • Bayern

    Aktuell wird in Ihrer Region keine Förde­rung im Bereich PV und Spei­cher ange­boten.

  • Berlin

    Förder­fähig:

    • Die Erst- oder Ergän­zungs­in­stal­la­tion eines neuen Batte­rie­spei­chers jeweils in Verbin­dung mit einer neuen Photo­vol­ta­ik­an­lage oder Erwei­te­rung der beste­henden.

     

    Förd­er­höhe:

    • Die Höhe des Zuschusses beträgt EUR 300,00 je kWh nutz­barer Kapa­zität des Strom­spei­cher­sys­tems, maximal jedoch EUR 15.000 pro System. Sie können zusätz­lich einen Bonus in Höhe von EUR 300,00 pro Strom­spei­cher bekommen, wenn der Spei­cher oder das Ener­gie­ma­nage­ment­system über eine progno­se­ba­sierte Betriebs­stra­tegie verfügt.

     

    Weitere Infor­ma­tionen finden Sie unter:
    Förder­pro­gramm SolarPLUS 

  • Bran­den­burg

    Aktuell wird in Ihrer Region keine Förde­rung im Bereich PV und Spei­cher ange­boten.

  • Bremen

    Aktuell wird in Ihrer Region keine Förde­rung im Bereich PV und Spei­cher ange­boten.

  • Hamburg

    Aktuell wird in Ihrer Region keine Förde­rung im Bereich PV und Spei­cher ange­boten.

  • Hessen

    Aktuell wird in Ihrer Region keine Förde­rung im Bereich PV und Spei­cher ange­boten.

     

  • Meck­len­burg-Vorpom­mern

    Steck­fer­tige Solar­an­lagen/Balkon­kraft­werke: 500€ pauschal

    Weitere Infor­ma­tionen unter: Landes­för­der­institut Meck­len­burg-Vorpom­mern

  • Nieder­sachsen

    Aktuell wird in Ihrer Region keine Förde­rung im Bereich PV und Spei­cher ange­boten.

     

  • Nord­rhein-West­falen

    Aktuell wird in Ihrer Region keine Förde­rung im Bereich PV und Spei­cher ange­boten.

     

  • Rhein­land-Pfalz

    Aktuell wird in Ihrer Region keine Förde­rung im Bereich PV und Spei­cher ange­boten.

     

  • Saar­land

    Aktuell wird in Ihrer Region keine Förde­rung im Bereich PV und Spei­cher ange­boten.

  • Sachsen

    Aktuell wird in Ihrer Region keine Förde­rung im Bereich PV und Spei­cher ange­boten.

     

  • Sachsen-Anhalt

    Aktuell wird in Ihrer Region keine Förde­rung im Bereich PV und Spei­cher ange­boten.

     

  • Schleswig-Holstein

    Seit 16.01.2023: 

    Heizungs­för­de­rung erneu­er­bare Energie (Wärme­pumpe, Solar­kol­lek­to­ren­an­lagen, Anschluß Wärme­netz, Biomas­sen­hei­zung) und steck­fer­tige PV-Anlagen (200€ pauschal, max. 50% Inves­ti­ti­ons­kosten).

    In einer zweiten Stufe der Förde­rung sollen voraus­sicht­lich ab Sommer 2023 auch statio­näre Batte­rie­spei­cher­sys­teme und Wall­boxen an Mehr­fa­mi­li­en­häuser geför­dert werden. 

     

    Weitere Infor­ma­tionen finden Sie hier: Klima­schutz für Bürge­rinnen und Bürger

  • Thüringen

     Aktuell wird in Ihrer Region keine Förde­rung im Bereich PV und Spei­cher ange­boten.

     


Schon gewusst...?

15% Förder-Zuschuss auf Smart Home Anwen­dungen

Der Einbau digi­taler Systeme die den Ener­gie­ver­brauch opti­mieren oder tech­ni­sche Anlagen smart steu­erbar machen, werden geför­dert.


Außenansicht des flow Energiespeichers von Hager.

Strom­spei­cher für Ihre selbst­ge­won­nene Energie

Spei­chern Sie Ihren selbst erzeugten Solar­strom, den Sie nicht direkt verbrau­chen, in Ihrem Strom­spei­cher und nutzen Sie ihn für alle elek­tri­schen Geräte Ihres tägli­chen Bedarfs. Immer dann, wenn Sie ihn brau­chen.

Ein Mann, der mit dem Handy seine Energiedaten über das Energiemanagementsystem flow abruft.

Manager für Ihren Verbrauch

Der Ener­gie­ma­nager sorgt dafür, dass Sie selbst erzeugte Energie auch zu maxi­malen Anteilen selbst nutzen. Er vergleicht zudem die Tarife fürs Einspeisen ins öffent­liche Strom­netz und plant Spei­cher- und Lade­vor­gänge sogar entspre­chend der Wetter­vor­her­sage. So intel­li­gent geht Ener­gie­ma­nage­ment!

Ein Elektroauto hängt an einem Ladegerät, während es in einer Hauseinfahrt parkt

Lade­sta­tion für Ihr E-Auto

Tanken Sie den Strom für Ihr Elek­tro­fahr­zeug direkt aus Ihrem haus­ei­genen Ener­gie­spei­cher und Ihrer PV-Anlage. Die Lade­sta­tion witty.flow (verfügbar ab Q3 2021) kommu­ni­ziert direkt mit dem Ener­gie­ma­nager und garan­tiert so eine kosten­güns­tige und sichere Ladung Ihres Elek­tro­fahr­zeuges.